This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:PROCESSOR-SDK-AM62X:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369461/processor-sdk-am62x-processor-sdk-am62x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具与软件:

我是 EB (elektrobit)在中国的一名软件工程师。

我们现在正在尝试将  AM62X MCAL 插件集成到我们的 Tresos BSW 演示中 。

添加默认配置 MCU 模块并将其编译到.elf 文件后、我们发现在 SK-AM62A-LP 中运行初始处理时、初始处理会失败。

您能否给我们提供 MCU 演示? 然后、我们可以按照正确的流程运行初始化并调整 MCU 配置。

误差如下所示:

此致   

 唐 旭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题:

    如果您能为我们提供完整的 MCAL 演示、因为我们稍后还想集成 CAN/ETH 演示、那会很有帮助。

    此外、如果 MCAL 插件不包含端口模块、我们希望了解通信栈如何运行。

     谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐旭您好!

    对于延迟、我们深表歉意。

    [报价 userid="608678" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369461/processor-sdk-am62x-processor-sdk-am62x "]添加默认配置 MCU 模块并将其编译为.elf 文件后、我们发现在 SK-AM62A-LP 中运行初始过程失败。

    您是否在 AM62Ax EVM 上使用 AM62x MCAL 插件? 这是不起作用的。 如果您有 AM62Ax EVM、则必须使用 AM62Ax MCAL 插件。  

    [报价 userid="608678" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369461/processor-sdk-am62x-processor-sdk-am62x 您能给我们提供一个 MCU 演示吗? 然后、我们可以按照正确的流程运行初始配置并调整 MCU 配置。

    我假设您使用 MCU 模块来配置外设的时钟。 在 MCAL SDK 中、我们已有一个与之相关的示例。 您可以浏览为参考提供的示例。

    此外、我们想了解 MCAL 插件不包含端口模块时通信堆栈的运行方式

    TI MCAL SDK 中没有端口模块。 我们使用 syscfg 工具配置不同的引脚和引脚多路复用配置。 您可以查看每个示例的 MCAL SDK 中存在的生成的 DPL 文件。 这些是 syscfg 工具的输出文件。 如果您有任何与 syscfg 工具相关的问题、请告诉我。

    此致、

    Nihar Potturu.