主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP
工具与软件:
我是 EB (elektrobit)在中国的一名软件工程师。
我们现在正在尝试将 AM62X MCAL 插件集成到我们的 Tresos BSW 演示中 。
添加默认配置 MCU 模块并将其编译到.elf 文件后、我们发现在 SK-AM62A-LP 中运行初始处理时、初始处理会失败。
您能否给我们提供 MCU 演示? 然后、我们可以按照正确的流程运行初始化并调整 MCU 配置。
误差如下所示:

此致
唐 旭。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我是 EB (elektrobit)在中国的一名软件工程师。
我们现在正在尝试将 AM62X MCAL 插件集成到我们的 Tresos BSW 演示中 。
添加默认配置 MCU 模块并将其编译到.elf 文件后、我们发现在 SK-AM62A-LP 中运行初始处理时、初始处理会失败。
您能否给我们提供 MCU 演示? 然后、我们可以按照正确的流程运行初始化并调整 MCU 配置。
误差如下所示:

此致
唐 旭。
唐旭您好!
对于延迟、我们深表歉意。
[报价 userid="608678" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369461/processor-sdk-am62x-processor-sdk-am62x "]添加默认配置 MCU 模块并将其编译为.elf 文件后、我们发现在 SK-AM62A-LP 中运行初始过程失败。您是否在 AM62Ax EVM 上使用 AM62x MCAL 插件? 这是不起作用的。 如果您有 AM62Ax EVM、则必须使用 AM62Ax MCAL 插件。
[报价 userid="608678" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1369461/processor-sdk-am62x-processor-sdk-am62x 您能给我们提供一个 MCU 演示吗? 然后、我们可以按照正确的流程运行初始配置并调整 MCU 配置。我假设您使用 MCU 模块来配置外设的时钟。 在 MCAL SDK 中、我们已有一个与之相关的示例。 您可以浏览为参考提供的示例。
此外、我们想了解 MCAL 插件不包含端口模块时通信堆栈的运行方式
TI MCAL SDK 中没有端口模块。 我们使用 syscfg 工具配置不同的引脚和引脚多路复用配置。 您可以查看每个示例的 MCAL SDK 中存在的生成的 DPL 文件。 这些是 syscfg 工具的输出文件。 如果您有任何与 syscfg 工具相关的问题、请告诉我。
此致、
Nihar Potturu.