This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:##39;cryptodev##39;:无法分配存储器

Guru**** 2561050 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358135/sk-am62a-lp-cryptodev-cannot-allocate-memory

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件:SK-AM62AM62A7

你好

我们目前正在使用 SDK 9.01并应用 Falcon 模式。

要从 eMMC 引导、我将引导参数设置为如下所示。


bootargs = "console=ttyS2,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootfstype=ext4";

但是、引导后、内核模块加载失败。


日志如下所示。 是否有解决方案?


root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# systemctl status systemd-modules-load.service
x systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static)
     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-04-28 18:20:43 UTC; 29s ago
       Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
             man:modules-load.d(5)
    Process: 171 ExecStart=/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 171 (code=exited, status=1/FAILURE)

Apr 28 18:20:43 am62axx-evm systemd-modules-load[171]: Failed to insert module 'cryptodev': Cannot allocate memory
Apr 28 18:20:43 am62axx-evm systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 28 18:20:43 am62axx-evm systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 28 18:20:43 am62axx-evm systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    很高兴听到问题已解决。 感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bin、这也帮助了我。