请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69 主题中讨论的其他器件:TDA4VH、
工具与软件:
4K 60fps YUV422数据速率应为: 24位、4K UHD × 60fps:16位× 3840 × 2160 @ 60 = 8Gbit/s
单通道数据速率为2.5Gbps、4通道数据速率为10Gbps。
是否存在 CSI 接口的开销? 如果是、那么比率是什么?
CAN AM69/TDA4VH 系统功能支持2通道4K 60fps YUV422输入、进行视频编码、然后进行存储。