This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:CAN CSI 支持4K 60fps YUV422输入

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1378266/am69-can-csi-support-4k-60fps-yuv422-input

器件型号:AM69
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

4K 60fps YUV422数据速率应为: 24位、4K UHD × 60fps:16位× 3840 × 2160 @ 60 = 8Gbit/s   

单通道数据速率为2.5Gbps、4通道数据速率为10Gbps。  

是否存在 CSI 接口的开销? 如果是、那么比率是什么?

CAN AM69/TDA4VH 系统功能支持2通道4K 60fps YUV422输入、进行视频编码、然后进行存储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

     CSI 协议的开销很小、即使考虑10%的开销、它仍处于 可用的10Gbps 总通道速度的限制范围内。

    对于2个通道、您需要使用两个 CSI 端口。  

    此致、

    Brijesh