This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:Tms320c6655

Guru**** 2551020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1376498/tms320c6655-tms320c6655

器件型号:TMS320C6655

工具与软件:

Im 使用 uPP 协议在 FPGA 和 C6655之间进行通信。 但我在 ypisr 寄存器中指出一个 erri 错误。 即内部总线错误。 我认为这是 PLL 配置错误造成的。 您能否提供一些有关如何为 uPP 模块时钟执行此操作的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounika,

    我们可以在这里找到 uPP 用户指南:- https://www.ti.com/lit/ug/spruhg9/spruhg9.pdf

    在 MCSDK -多核软件开发套件- TI 提供的软件包中、可能有一些 uPP 的示例代码。

    请看一下示例代码中使用的配置。

    https://www.ti.com/tool/BIOSLINUXMCSDK

    此致

    Shankari G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankari:  

    仿真得到的确切错误是 uPP 中断原始状态寄存器(UPISR)中的 ERRI 位、即内部总线错误、   

    如果您能分享更多这方面的信息、将会很有帮助。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们面临的问题是 upp 的 upisr 寄存器中存在 erri 错误、 我之前已经提到过、这是由模块时钟产生的 、uPP 是错误的。 我们得到的频率是 166 MHz (sysclok 1000MHz EMAC/6)= 166 MHz、它是 EMAC 的频率 (dspclock /6)。

    由于默认情况下 upp 和 EMAC 具有相同的低优先级、我认为这种情况是这样发生的、通过将 upp 优先级更改为"urgent"、这个问题将得到解决、或者您有任何其他的建议或任何其他的配置、以便解决 erri 总线错误问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankari:  

    我已经安装了    用于 C66x 的 BIOSMCSDK-C66X—SYS/BIOS MCSDK ,但可以找到 upp 的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounika,

    路径上的"Low Level register configuration"(低级寄存器配置)--

     TI/CSL/CSL/V3/UPP/V0/cslr_upp.h src  在封装中、  

     PROCESSOR-SDK-RTOS - C665x 06_03_00_106 - http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/C665x/latest/index_FDS.html

    ——

    此处的示例代码:-  

    e2e.ti.com/.../0654.upp_5F00_dlb_5F00_test.zip

    更多有关在 CCS 中构建该项目的信息、请参阅此 E2E:-

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1128533/tms320c6657-getting-started-with-upp/4196193#4196193

    然后向下滚动一位

    此致

    Shankari G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢回送代码,我错过的是加载 DMA decriptort 变量到 MSMC RAM ,并在链接脚本中更新相同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很好