This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[SDK-8.5]用于视频流的 DSI 驱动器配置

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1375341/tda4vm-sdk-8-5-dsi-driver-configuration-for-video-streaming

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI:  

我们的视频流系统现在正在进行以下建模:

摄像头(IMX490传感器+ UB953串行器)=> FPDLinkII (UB954解串器)=> SoC (DSI)=> GMSL (Maz96789串行器)=>输出

目前,我们需要一些参数/配置来配置 DSI 驱动程序,如下所示。 您能支持我们在哪里可以找到和配置这些参数吗? 非常感谢!

  • 水平分辨率:1200像素
  • Horizonzal front porch(HFP):xx pclk
  • 水平后沿(HBP):xx pclk
  • 水平同步脉冲宽度:xx pclk
  • 水平同步(HS)脉冲极性:高/低?

 

  • 垂直分辨率:800行
  • 垂直前沿(Vfp):XX 行
  • 垂直后沿(VBP):XX 行
  • 垂直同步脉冲宽度:XX 行
  • 垂直同步(VS)脉冲极性:高/低?

 

  • 帧速率:25fps
  • 数据类型:RGB888?
  • DSI PCB 配置:DSI 输入 A、4个通道
  • 时钟类型:连续?
  • EOT packet:是/否?
  • 数据包类型:blanking/Null?
  • DSI 视频模式:同步脉冲非突发/同步事件非突发?

非常感谢!

Dinh Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    这些参数取决于您的显示要求、因此请从受支持的显示器获取。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    您能详细解释一下吗? 我们是否可以在 DSI 驱动程序中检查或重新配置视频参数? 因为我知道、显示设备中的视频参数必须与 DSI config 中的这些参数兼容。

    谢谢、此致、

    Dinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:

    您能支持我们吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释更多详细信息吗? 我们是否可以在 DSI 驱动程序中检查或重新配置视频参数? 因为我知道、显示设备中的视频参数必须与 DSI 配置中的这些参数兼容。

    抱歉、没有收到您的问题、重新配置视频参数是什么意思? 为什么要重新配置参数?  

    您只需按接收设备的预期提供显示参数即可。  由驱动程序负责根据时序参数配置 DSI。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    目前、我们使用 TI Vision_Apps。 我们想知道这些配置设置为使用相同参数值配置 GMSL 器件的位置。 那么、Vision_App 是这些参数的位置配置、不是吗、Brajesh?  

    谢谢你和 BR!!!

    Dinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    这些参数在 appInit API 中的 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11\vision_apps\platform\j721e\rtos\common\app_init.c 文件中设置。

    请查看设置该参数的代码片段。  

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    #ifdef ENABLE_DSS_SINGLE
    {
    app_dss_default_prm_t prm;
    appDssDefaultSetDefaultPrm(&prm);
    #ifdef ENABLE_DSS_HDMI
    prm.display_type = APP_DSS_DEFAULT_DISPLAY_TYPE_DPI_HDMI;
    #endif
    #ifdef ENABLE_DSS_EDP
    prm.display_type = APP_DSS_DEFAULT_DISPLAY_TYPE_EDP;
    #endif
    prm.enableM2m = true;
    /* Do not rely on "init". Always provide known good tmings */
    prm.timings.width = 1920U;
    prm.timings.height = 1080U;
    prm.timings.hFrontPorch = 88U;
    prm.timings.hBackPorch = 148U;
    prm.timings.hSyncLen = 44U;
    prm.timings.vFrontPorch = 4U;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    此致、

    Brijesh