工具与软件:
我有一个基于 BeagleBone Black 的定制模块上系统。 我们运行的是随 Yocto 项目构建的 Processor SDK 9.01。 u-boot 和内核版本是 Processor SDK Linux 9.01.00.001版本附带的版本。
我一直在尝试让图形演示在我们的系统上运行、但是在加载图形协处理器驱动程序时遇到了一些问题。
一些与 Yocto 相关的背景知识:
- 我的机器功能中使用了 GPU (machine .conf)
- OpenCV、x11已从发行版功能(distro .conf)中删除
- 我在 IMAGE_INSTALL 中添加了 libegl、libgbm、ti-SGX-DDK-km 和 ti-SGX-DDK-um
- 我尝试了两个打包组,试图获得运行的东西:
- packagegroup-arago-tisdk-matrix
- packagegroup-arago-tisdk-graphics
- 我的图像继承"Arago-image-inc"
- 我的机器继承了 ti33x.inc
此帖子附件是一个文本文件、其中包含:
- PVR 相关内核消息
- "gfx_check.sh"脚本的输出
我想知道:
- 要包括到哪些封装中
- 运行图形协处理器
- 加载图形演示
- 使用 SGX 协处理器运行 OpenGL/SDL2应用程序
- 要成功加载 SGX 驱动程序、需要进行哪些更改
谢谢!