This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:Yocto:图形驱动程序加载失败:客户端和 KM 驱动程序构建选项不匹配

Guru**** 2550960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1382357/am3358-yocto-graphics-driver-fails-to-load-mismatch-in-client-side-and-km-driver-build-options

器件型号:AM3358

工具与软件:

我有一个基于 BeagleBone Black 的定制模块上系统。  我们运行的是随 Yocto 项目构建的 Processor SDK 9.01。 u-boot 和内核版本是 Processor SDK Linux 9.01.00.001版本附带的版本。

我一直在尝试让图形演示在我们的系统上运行、但是在加载图形协处理器驱动程序时遇到了一些问题。

一些与 Yocto 相关的背景知识:

  • 我的机器功能中使用了 GPU (machine .conf)
  • OpenCV、x11已从发行版功能(distro .conf)中删除
  • 我在 IMAGE_INSTALL 中添加了 libegl、libgbm、ti-SGX-DDK-km 和 ti-SGX-DDK-um
  • 我尝试了两个打包组,试图获得运行的东西:  
    • packagegroup-arago-tisdk-matrix
    • packagegroup-arago-tisdk-graphics
  • 我的图像继承"Arago-image-inc"
  • 我的机器继承了 ti33x.inc

此帖子附件是一个文本文件、其中包含:

  • PVR 相关内核消息
  • "gfx_check.sh"脚本的输出

我想知道:

  1. 要包括到哪些封装中
    1. 运行图形协处理器
    2. 加载图形演示
    3. 使用 SGX 协处理器运行 OpenGL/SDL2应用程序
  2. 要成功加载 SGX 驱动程序、需要进行哪些更改

谢谢!

Jeffe2e.ti.com/.../video_5F00_settings.txt