This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我们从多个线程得出结论、DM R5F 内核可以访问 MCU_MCAN0/1、这里是一个线程
纵观最新的 MCU+ SDK v9.2、没有针对 DM R5F 内核和 FreeRTOS 的 MCAN 环回的示例、而 MCU R5F 内核则有相关示例。 对 DM 内核使用 SysConfig 时、它也没有显示 MCAN 或 MCU_MCAN 可用。
我们想、尽管 SysConfig 目前可能有短时间、但我们现在仍然可以绕过 SysConfig、并使用代码中的现有驱动程序配置 MCU_MCAN。 您能否确认这是可行的?
是否已经尝试过 MCU_MCAN 的 DM 内核访问?
谢谢!
——Gunter
尊敬的 Gunter:
仅通过 MCU R5和 cortex A 内核验证了 AM62A 上的 MCAN 示例:
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/09_02_00_38/exports/docs/api_guide_am62ax/EXAMPLES_DRIVERS_MCAN_LOOPBACK_INTERRUPT.html
由于 M4架构限制可用作将其移植到 AM62A 平台的参考、因此我们对 AM62上的 DM R5有一些 MCAN 覆盖范围。
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/09_02_01_06/exports/docs/api_guide_am62x/EXAMPLES_DRIVERS_MCAN_LOOPBACK_INTERRUPT.html
此致、
Aparna