This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:用于 DM R5F MCU_MCAN0/1访问的 MCU+ SDK 示例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1382415/am62a3-mcu-sdk-example-for-dm-r5f-mcu_mcan0-1-access

器件型号:AM62A3
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好!

我们从多个线程得出结论、DM R5F 内核可以访问 MCU_MCAN0/1、这里是一个线程

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1317273/am62a3-dm-r5f-access-to-mcan0-or-mcu_mcan0-1

纵观最新的 MCU+ SDK v9.2、没有针对 DM R5F 内核和 FreeRTOS 的 MCAN 环回的示例、而 MCU R5F 内核则有相关示例。 对 DM 内核使用 SysConfig 时、它也没有显示 MCAN 或 MCU_MCAN 可用。

我们想、尽管 SysConfig 目前可能有短时间、但我们现在仍然可以绕过 SysConfig、并使用代码中的现有驱动程序配置 MCU_MCAN。 您能否确认这是可行的?

是否已经尝试过 MCU_MCAN 的 DM 内核访问?

谢谢!

——Gunter