This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM62x DSS 的 DPI 接口的 LCD_PCLK 设置和 EMC RE 问题

Guru**** 1751730 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384055/am623-lcd_pclk-setting-and-emc-re-issues-for-dpi-interface-of-am62x-dss

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI:ñ ol

    我们使用的 AM623 DSS 的 DPI 连接到10.1英寸24位 RGB LCD。 在测试当前产品的 EMC RE 时、发现 AM623 DSS DPI 端口的 LCD_PCLK 辐射发射非常强。

   例如:在测试 LCD_PCLK 时钟为31.2MHz 时、我们发现5倍频率的155MHz 处有一个强尖峰、如下所示:

          

  使用 PLL17的展频时的测试结果表明、在展频开启后、155MHz 尖峰基本上会在背景噪声中消失、如下图所示:电流展频设计旨在通过更改寄存器然后软重启来提高效率。

    

  AM623的 LCD PCLK 的 EMC RE 问题很难解决。 使用近场扫描可以发现时钟信号的发射非常强。 请请求 TI 来帮助解决。 除了展频之外、能否降低 LCD_PCLK 信号的强度?

  此外还有另一个问题。 修改 panel-simple.c 的 LCD_PCLK 时钟时会发现、当 LCD_PCLK 设置为特定时钟时、在修改后的内核进入器件启动后、LCD_PCLK 不是您要设置的时钟 、而是25MHz、如下所示:将.clock 设置为33.5MHz、编译内核并在器件中运行它。 用示波器测试的 LCD_PCLK 时钟为25MHz。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的软件问题、请提交另一个请求单、我可以为您提供帮助。 对于当前 TT、我们将重点讨论排放问题、我的同事将进一步评论。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是 DPI 接口的 EMI 问题、我们建议使用展频时钟。 您的软件实现看起来主要正确。 您是否使用25MHz 的默认参考时钟频率? 如果是、当设置 PLL17_SS_SPREAD[19:16] MOD_DIV 时、建议使用值0x6以实现32.6kHz 的调制速率(调制目标通常设置为高于32kHz)。 此外、应确保调制速率不大于 REFCLK/200、以避免违反 PLL 带宽。 调制速率的计算方式为 REFCLK /(128 * MOD_DIV)。  请注意、您可能还需要启用 PLL17_CTRL[1] DSM_EN、以对展频使用分数分频模式。 我建议您尝试将 PLL17_SS_SPREAD[4:0]从3.1%降低至1%、以保持  LCD_PCLK 的调制深度尽可能小。 我们已经看到1%的调制深度可能足以 降低 干扰频率的峰值水平、从而通过 EMI。 这将有助于不会过多地增加整个系统的抖动。

    此致、

    Luis Parga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parga:

       首先、非常感谢您的帮助、这对我们的产品非常重要。

      按照您的方式、我重置了展频、如下所示:

         

      我有疑问。 时钟频率为31.2MHz。 使用之前的展频方法(如上图所示)、在展频后示波器测量的时钟频率约为29MHz、一些产品的29MHz 具有5倍的频率尖峰。 使用您介绍的展频方法、在展频之后示波器测量的频率仍然是31.2MHz、所有器件都可以看到、31.2MHz 的5倍频率尖峰降低了约13dB。 我们以前的展频方法是否错误? 使用您提供的方法、所有产品都更加一致。

       此外、我读取 PLL17的寄存器值并知道 PLL17的输入时钟为25MHz、如下图所示。 红色框中的那个、FREF 是基准时钟吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、以前设置 fmod 为17.8kHz 的方法导致了 VCO 的一些问题。 对于 分数 PLL 的扩频频率调制、 器件创建建议 fmod >= 32kHz。  

    在这种情况下、CLKSSCG 和 FREF 都是25MHz、因为 REFDIV 等于1。 CLKSSCG = FREF/REFDIV。

    此致、

    Luis Parga