请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
AM64x TRM SPRUIM2H、 2023年10月
第12.2.4.2.3节、如上所述:
12.2.4.2.3 VBUS 检测
需要监控 VBUS 电压以检测各种有效信号(SESSEND、AVALID、BVALID 和 SESSEND)。
该器件使用外部电阻分压器按比例降低 VBUS 信号的电压(如图12-1796所示)、以限制施加到 VBUS 引脚的电压。 齐纳二极管用于将最大中间电压钳位到6.8伏。 所用电阻器的容差必须小于1%。 齐纳二极管在5V 电压下的泄漏电流必须小于100nA
此部分需要校正/扩展
问题:最后的全部大写注释位于 TRM 中。 是否会进行更新以更正 VBUS 感应? 我的 AM6442应用是一个 USB 2设备