This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x TRM - sec 12.2.4.2.3 - VBUS 不准确/不完整?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387591/am6442-am64x-trm---sec-12-2-4-2-3---vbus-inaccurate-incomplete

器件型号:AM6442

工具与软件:

AM64x TRM SPRUIM2H、 2023年10月

第12.2.4.2.3节、如上所述:

12.2.4.2.3 VBUS 检测
需要监控 VBUS 电压以检测各种有效信号(SESSEND、AVALID、BVALID 和 SESSEND)。
该器件使用外部电阻分压器按比例降低 VBUS 信号的电压(如图12-1796所示)、以限制施加到 VBUS 引脚的电压。 齐纳二极管用于将最大中间电压钳位到6.8伏。 所用电阻器的容差必须小于1%。 齐纳二极管在5V 电压下的泄漏电流必须小于100nA
此部分需要校正/扩展

问题:最后的全部大写注释位于 TRM 中。 是否会进行更新以更正 VBUS 感应? 我的 AM6442应用是一个 USB 2设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略 TRM 中的全大写注释、并实施 AM642x 数据表的 USB VBUS 设计指南部分所示的电路。

    我将针对 TRM 提交一个内部错误、以删除此注释。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢保罗-不知何故,这条评论"滑过裂缝"在最终编辑发布前.