This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我对嵌入式 Linux 非常陌生。 我有一个 BeagleBone Black、并下载了用于 AM335x 处理器的 SDK。 已成功安装、但是当我执行 setup.sh 文件以调整环境时、会显示以下错误消息:
TISDK 设置脚本
此脚本将设置您的开发主机以进行 SDK 开发。
此脚本的某些部分需要管理员特权(sudo 访问)。
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
验证 Linux 主机分发
不支持的主机 Linux。 仅支持 Ubuntu 22.04 LTS
设置失败、正在中止...
我已安装 Ubuntu 的最新版本、为24.04 LTS。
您能告诉我应该怎么做吗?
谢谢。
哈米德、您好!
错误会弹出、因为我们正在 bin/setup-host-check.sh 中检查:
cwd=`dirname $0` . $cwd/common.sh echo echo "--------------------------------------------------------------------------------" echo "Verifying Linux host distribution" get_host_type host if [ "$host" != "jammy" ]; then echo "Unsupported host Linux. Only Ubuntu 22.04 LTS is supported" exit 1 fi echo "Ubuntu 22.04 LTS is being used, continuing.." echo "--------------------------------------------------------------------------------" echo
您可以切换到22.04 LTS 版本、也可以将名称更改为 Noble 而不是 jammy、并在您现有的主机上试用一下、因为24.04的昵称是 Noble Numbat。
希望这对您有所帮助
此致、
Suren