This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:安装 Linux SDK 时出现问题

Guru**** 1981085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1385240/am3358-problem-with-installing-linux-sdk

器件型号:AM3358

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我对嵌入式 Linux 非常陌生。 我有一个 BeagleBone Black、并下载了用于 AM335x 处理器的 SDK。 已成功安装、但是当我执行 setup.sh 文件以调整环境时、会显示以下错误消息:

TISDK 设置脚本
此脚本将设置您的开发主机以进行 SDK 开发。
此脚本的某些部分需要管理员特权(sudo 访问)。
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
验证 Linux 主机分发
不支持的主机 Linux。 仅支持 Ubuntu 22.04 LTS
设置失败、正在中止...

我已安装 Ubuntu 的最新版本、为24.04 LTS。

您能告诉我应该怎么做吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈米德、您好!

    错误会弹出、因为我们正在 bin/setup-host-check.sh 中检查:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    cwd=`dirname $0`
    . $cwd/common.sh
    echo
    echo "--------------------------------------------------------------------------------"
    echo "Verifying Linux host distribution"
    get_host_type host
    if [ "$host" != "jammy" ]; then
    echo "Unsupported host Linux. Only Ubuntu 22.04 LTS is supported"
    exit 1
    fi
    echo "Ubuntu 22.04 LTS is being used, continuing.."
    echo "--------------------------------------------------------------------------------"
    echo
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    您可以切换到22.04 LTS 版本、也可以将名称更改为 Noble 而不是 jammy、并在您现有的主机上试用一下、因为24.04的昵称是 Noble Numbat。

    希望这对您有所帮助

    此致、

    Suren

x 出现错误。请重试或与管理员联系。