This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:旧版 C674x 处理器的升级途径

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387901/tms320c6746-upgrade-paths-for-older-c674x-processors

器件型号:TMS320C6746
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具与软件:

过去10年、我一直在使用 C6746。  是否有具有类似功能的处理器、但进行了一些升级、例如更多的内部 L2 RAM 或更高的速度。  特别是、我们在 I/O 引脚上大量使用了 UPP 和 PRU 以及 SPI、EMAC 和 UART、因此我们仍然想拥有这些特性。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的提问-  

    C6746听起来仍适合您当前的应用、但您想搜索 TI 的新一代器件来升级 C6746、对吗?

    首先、TI 有 C7x DSP 产品、性能比 C6746好得多、但到目前为止、我们没有独立的 C7x DSP 器件和 AM62A、即4x A53 + C7x DSP、目标 AI 应用、您能检查这是否有帮助?

    另外、我要指出我们有 OMAPL138、它是 ARM9 + C6x DSP。 如果您想利用现有设计加速开发、那么 OMAPL138是检查 ARM 带来的性能加法器是否适合的理想选择。  

    谢谢!

    B.R.

    Steven。