请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6746 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具与软件:
过去10年、我一直在使用 C6746。 是否有具有类似功能的处理器、但进行了一些升级、例如更多的内部 L2 RAM 或更高的速度。 特别是、我们在 I/O 引脚上大量使用了 UPP 和 PRU 以及 SPI、EMAC 和 UART、因此我们仍然想拥有这些特性。
此致、
Michael