请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 主题中讨论的其他器件: J7200XSOMXEVM、 J721EXCPXEVM、 DRA821
工具与软件:
你好。 我们正在评估 DRA82。 第6页的数据表指出、表5-1 (镀铬扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../dra821u-q1.pdf)中最高可支持8GB DDR RAM
但是、在第2208页 表8-10的相同部分的参考手册中、脚注2指出、对于8 GB 外部 DDR RAM、"此区域的前2 GB 无法访问"(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../spruiu1c.pdf)
这是否意味着它仅支持6GB 的 8GB? 为何无法访问2GB?
TI J721EXCPXEVM/J7200XSOMXEVM 参考板是否包含可 通过外部 DDR 接口连接的任何外部 DDR RAM (即8GB 或任意容量)? 如果是、 有多少可以访问呢?
谢谢你。