This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA82最高支持8GB 外部 DDR SDRAM、或者无法访问2GB?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1, J7200XSOMXEVM, J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1388927/dra821u-dra82-supports-up-to-8-gb-external-ddr-sdram-or-are-2-gb-inaccessible

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: J7200XSOMXEVMJ721EXCPXEVMDRA821

工具与软件:

你好。  我们正在评估 DRA82。 第6页的数据表指出、表5-1 (镀铬扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../dra821u-q1.pdf)中最高可支持8GB DDR RAM

但是、在第2208页 表8-10的相同部分的参考手册中、脚注2指出、对于8 GB 外部 DDR RAM、"此区域的前2 GB 无法访问"(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../spruiu1c.pdf)

这是否意味着它仅支持6GB 的 8GB? 为何无法访问2GB?  

TI J721EXCPXEVM/J7200XSOMXEVM 参考板是否包含可  通过外部 DDR 接口连接的任何外部 DDR RAM (即8GB 或任意容量)? 如果是、 有多少可以访问呢?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRA821可连接高达8GB 的存储器(需要32位双列 LPDDR4存储器)。

    DRA821到该存储器的地址映射如下所示:

    • 0x00 8000 0000至0x00 FFFF FFFF = 2GB (低地址空间)
    • 0x08 8000 0000至0x09 FFFF FFFF = 6GB (高位地址空间)

    表8-10有些困惑、原因如下:

    1. 从器件系统地址映射中、地址空间0x08 0000 0000至0x0F FFFF FFFF (32GB)保留用于 DDR (这就是该表所示)
    2. 然而、单独的设计决策阻止访问该存储器区域的前2GB (该区域本质上被较低的系统地址范围取代)
    3. 此外、任何单个 DDRSS 可以访问的最大内存为8GB。 由于 DRA821仅具有1个 DDRSS、因此只能从较高的地址空间访问6GB。 如果可以从较低的地址空间访问2GB、您仍然拥有8GB 内存。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin