This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、Gang
我想使用 GRBG 模式点亮 YRCyY 模块传感器。 首先、我使用目录/imaging/工具/default-DCCsprofile_gen/scripts 中的脚本生成了 AWB XML。 我发现 AWB 算法打印的图形是 GRBG、正确、但色温为0。 但是、通过使用我校准后生成的 AWB_xml、我发现 AWB 算法打印的图形格式为 BGGR (DCC 软件中的图形设置正确)、DCC 中显示的 Rgain 为1、Ggain 不为1、并且色温也异常。 以下是默认和校准后的 awc_xml、请查看有何差异以及出现这种情况的原因?
您好、
[quote userid="578106" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387929/tda4vh-q1-awb-color-temperature-and-awb-gain DCC 软件中的模式设置正确xml 文件还具有正确的 GRBG 颜色模式。
2、/*blue_index*/
1、/* RED_INDEX */
0、/* green1_index*/
3、/* green2_index*/
您是否看到软件中有任何其他错误?
您好、Gang
是的、我校准的 awb_xml 中的模式是正确的、这是 GRBG、但当我将 xml 放入 SDK 并运行它时、AWB 算法计算出的模式不正确、这是 BGGR。 如果它显示在这里、我不知道为什么?
我应该从哪个方向找到问题
理论上、这不应该发生、因为您已经拥有工作环境。
您的软件或工作流肯定有问题、因为问题与 RYYCy 完全无关。
您可以首先检查 AWB 校准信息是否正确加载到2A 节点。
如果是、则应与 xml 文件中的内容相同。
2、/*blue_index*/
1、/* RED_INDEX */
0、/* green1_index*/
3、/* green2_index*/
您好、Gang
可能已发现问题。 导入 AWC_CALIBRATED XML 后、当我点亮模块并打印日志时、将显示如图所示的错误消息。 它将显示 DCC 标头有问题。 出现此错误消息的原因是什么?
导入 AWC_Calibrated XML 后、当我点亮模块并打印日志时、将出现如图所示的错误消息。 [报价]xml 文件"s5k1h1sb_awb_alg_ti3_tuning_after AWB_calibration.xml"中似乎没有任何错误。
它具有适合 AWB 的 CRC。解析:[2538.s5k1h1sb_awb_alg_ti3_tuning_after AWB_calibration.xml]
正在生成 CRC:
[0x184E603C]
正在生成 bin 文件...您可能必须检查系统中是否有任何其他问题。