This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:AWB 色温和 AWB 增益

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387929/tda4vh-q1-awb-color-temperature-and-awb-gain

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好、Gang
我想使用 GRBG 模式点亮 YRCyY 模块传感器。 首先、我使用目录/imaging/工具/default-DCCsprofile_gen/scripts 中的脚本生成了 AWB XML。 我发现 AWB 算法打印的图形是 GRBG、正确、但色温为0。 但是、通过使用我校准后生成的 AWB_xml、我发现 AWB 算法打印的图形格式为 BGGR (DCC 软件中的图形设置正确)、DCC 中显示的 Rgain 为1、Ggain 不为1、并且色温也异常。 以下是默认和校准后的 awc_xml、请查看有何差异以及出现这种情况的原因?

e2e.ti.com/.../AWB_2800_S5K1H1SB_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid="578106" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1387929/tda4vh-q1-awb-color-temperature-and-awb-gain DCC 软件中的模式设置正确

    xml 文件还具有正确的 GRBG 颜色模式。

    2、/*blue_index*/
    1、/* RED_INDEX */
    0、/* green1_index*/
    3、/* green2_index*/

    您是否看到软件中有任何其他错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang
    是的、我校准的 awb_xml 中的模式是正确的、这是 GRBG、但当我将 xml 放入 SDK 并运行它时、AWB 算法计算出的模式不正确、这是 BGGR。 如果它显示在这里、我不知道为什么?

    e2e.ti.com/.../s5k1h1sb_5F00_awb_5F00_alg_5F00_ti3_5F00_tuning_5F00_after_5F00_AWB_5F00_calibration.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果此处显示、我不知道为什么?

    我在 xml 文件中没有看到任何错误。
    两个文件中的颜色图案都是正确的。

    您可能必须检查系统中是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 SDK 中的图形格式和 XML 中的图形格式之间存在不一致、因此实际 R_gain 为1、G_gain 不为1、并且色温也不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该从哪个方向找出问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该从哪个方向找到问题

    理论上、这不应该发生、因为您已经拥有工作环境。
    您的软件或工作流肯定有问题、因为问题与 RYYCy 完全无关。

    您可以首先检查 AWB 校准信息是否正确加载到2A 节点。
    如果是、则应与 xml 文件中的内容相同。

    2、/*blue_index*/
    1、/* RED_INDEX */
    0、/* green1_index*/
    3、/* green2_index*/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang
    可能已发现问题。 导入 AWC_CALIBRATED XML 后、当我点亮模块并打印日志时、将显示如图所示的错误消息。 它将显示 DCC 标头有问题。 出现此错误消息的原因是什么?

    e2e.ti.com/.../2538.s5k1h1sb_5F00_awb_5F00_alg_5F00_ti3_5F00_tuning_5F00_after_5F00_AWB_5F00_calibration.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是在 XML 导入过程中发生的错误类型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导入 AWC_Calibrated XML 后、当我点亮模块并打印日志时、将出现如图所示的错误消息。 [报价]

    xml 文件"s5k1h1sb_awb_alg_ti3_tuning_after AWB_calibration.xml"中似乎没有任何错误
    它具有适合 AWB 的 CRC。

    解析:[2538.s5k1h1sb_awb_alg_ti3_tuning_after AWB_calibration.xml]
    正在生成 CRC:
    [0x184E603C]
    正在生成 bin 文件...

    您可能必须检查系统中是否有任何其他问题。