工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
是否有介绍如何处理 IO 或外设(使用或未使用)的应用手册
详细介绍了使用时要进行的连接。
不使用时、 这些 IO 或外设应该保持未连接状态、或者连接到上拉或下拉电阻器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
是否有介绍如何处理 IO 或外设(使用或未使用)的应用手册
详细介绍了使用时要进行的连接。
不使用时、 这些 IO 或外设应该保持未连接状态、或者连接到上拉或下拉电阻器。
尊敬的电路板设计人员:
对使用的 IO 或外设和未使用 IO 或外设的处理取决于处理器系列。
以下文档可以作为参考
特定于器件的数据表
特定于器件的勘误表
系列器件的硬件设计指南
系列器件的原理图设计和审阅检查清单
这些文档可在 TI.com 上的器件特定产品文件夹中找到。 产品文件夹中包含许多内核文档和工具、可简化客户电路板的设计。
如果您有任何问题或无法找到正确的配套资料、请通过 E2E 联系 TI 支持。
指派的 TI 专家可为您介绍所需的配套资料、还可提供更多指导。
其他参考资料
此致、
Sreenivasa
CAP_VDDSx 上用于去耦电容器的其他输入
客户 询问如果以下 CAP*网络上的去耦电容器安装不正确、会发生什么情况? 在这种情况下、设备的行为是明确定义的(即引导失败等)还是根据运行模式更偶发? 他们正在准备制造测试定义、并想知道诸如这样的场景
DNP 不正确。
一个或多个电容器由于处理而损坏、从而导致:
来实现该操作
短路
对于 在测试中可以捕获的错误电容值、是否定义了任何行为?
请参阅以下常见问题解答
此致、
Sreenivasa
用于处理 RSVD 引脚的额外输入
如果这些信号短路、会发生什么情况? 在功能安全方面、我考虑的情况包括每个端子都发生短路。 如果功能测试中没有错误、是否 RSVD 引脚短路没有问题、或者我们没有任何短路?
大多数保留的引脚是模拟测试引脚、在正常运行期间不会被驱动。 由于我们不允许客户访问与模拟测试引脚关联的测试功能、因此这些引脚应始终处于客户系统中的正常运行模式。 因此、如果它们意外短接到相邻的焊球、我们不会预计会出现问题。
该注释不授予客户将任何信号布线连接到这些引脚的权限。
如果这些引脚与电势较高的电源短路、则可能会出现问题。 例如、如果其中一个引脚短接至3.3V、1.8V 电源轨可通过引脚的 ESD 钳位电路连接至3.3V 电源。 在这种情况下、内部钳位二极管将正向偏置、较高的电势将流经钳位二极管并增大施加到1.8V 电源轨的电势。 这可能会为器件带来多个 EOS 问题。
此致、
Sreenivasa