This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62x、AM64x、AM243x、定制电路板硬件设计–如何处理已使用/未使用的引脚/外设? (例如 GPIO、SERDES、USB、CSI、MMC、 SD 卡)、CSI、OLDI、DSI、CAP_VDDSx、 )

Guru**** 2556410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1386586/faq-am62x-am64x-am243x-custom-board-hardware-design-how-to-handle-used-unused-pins-peripherals-e-g-gpios-serdes-usb-csi-mmc-emmc-sd-card-csi-oldi-dsi-cap_vddsx

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

是否有介绍如何处理 IO 或外设(使用或未使用)的应用手册  

详细介绍了使用时要进行的连接。

不使用时、 这些 IO 或外设应该保持未连接状态、或者连接到上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    对使用的 IO 或外设和未使用 IO 或外设的处理取决于处理器系列。  

    以下文档可以作为参考

    特定于器件的数据表  

    特定于器件的勘误表  

    系列器件的硬件设计指南  

     系列器件的原理图设计和审阅检查清单  

    这些文档可在 TI.com 上的器件特定产品文件夹中找到。 产品文件夹中包含许多内核文档和工具、可简化客户电路板的设计。

    如果您有任何问题或无法找到正确的配套资料、请通过 E2E 联系 TI 支持。

    指派的 TI 专家可为您介绍所需的配套资料、还可提供更多指导。

    其他参考资料

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1337814/faq-am625-am623-am62a-am62p-design-recommendations-commonly-observed-errors-during-custom-board-hardware-design-soc 未使用的外设和 IO

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CAP_VDDSx 上用于去耦电容器的其他输入

    客户 询问如果以下 CAP*网络上的去耦电容器安装不正确、会发生什么情况? 在这种情况下、设备的行为是明确定义的(即引导失败等)还是根据运行模式更偶发? 他们正在准备制造测试定义、并想知道诸如这样的场景

    DNP 不正确。   
    一个或多个电容器由于处理而损坏、从而导致:
    来实现该操作
    短路
    对于 在测试中可以捕获的错误电容值、是否定义了任何行为?
    请参阅以下常见问题解答

    e2e.ti.com/.../4747088

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于处理 RSVD 引脚的额外输入  

    如果这些信号短路、会发生什么情况?  在功能安全方面、我考虑的情况包括每个端子都发生短路。  如果功能测试中没有错误、是否 RSVD 引脚短路没有问题、或者我们没有任何短路?

     大多数保留的引脚是模拟测试引脚、在正常运行期间不会被驱动。 由于我们不允许客户访问与模拟测试引脚关联的测试功能、因此这些引脚应始终处于客户系统中的正常运行模式。 因此、如果它们意外短接到相邻的焊球、我们不会预计会出现问题。
    该注释不授予客户将任何信号布线连接到这些引脚的权限。
    如果这些引脚与电势较高的电源短路、则可能会出现问题。 例如、如果其中一个引脚短接至3.3V、1.8V 电源轨可通过引脚的 ESD 钳位电路连接至3.3V 电源。 在这种情况下、内部钳位二极管将正向偏置、较高的电势将流经钳位二极管并增大施加到1.8V 电源轨的电势。 这可能会为器件带来多个 EOS 问题。

    此致、

    Sreenivasa