请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 主题中讨论的其他器件:SK-AM64B
工具与软件:
你(们)好
我想检查是否有可以使用的解决方案、将 AM64的 USB3.0扩展到2个 USB2.0。
我们是否有任何参考设计或指南?
如果不是、我们能否建议客户使用解决方案的正确 PN?
谢谢
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.