This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何将 USB3.0扩展到2个 USB2.0?

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1396130/am6442-how-to-expand-usb3-0-to-2-x-usb2-0

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SK-AM64B

工具与软件:

你(们)好  

我想检查是否有可以使用的解决方案、将 AM64的 USB3.0扩展到2个 USB2.0。

我们是否有任何参考设计或指南?  

如果不是、我们能否建议客户使用解决方案的正确 PN?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zekun

    感谢您的提问。

    AM64x USB 接口支持1个 USB2接口。

    SK-AM64B 入门套件上提供了 USB3实现。

    您需要咨询 USB 集线器 PL 以了解扩展 USB 端口的可能解决方案。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Sreenivasa。  

    让我来看看 HUB PL。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Zekun

    谢谢、谢谢。

    此致、

    Sreenivasa