工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
关于 CSI-2接口、如下问题
- 支持的数据速率
- CSI-2接口是否提供内部端接配置
- 有用主题帖的链接
请告诉我您的想法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
关于 CSI-2接口、如下问题
请告诉我您的想法。
尊敬的电路板设计人员:
有关 CSI-2接口相关问题、请参阅以下输入。
请参阅《特定器件数据手册》。 所提到的数据速率是每个通道的。
2. CSI-2接口是否提供内部端接配置
提供内部端接配置。
AM62A 是否 在其 ISP 中提供 LED 闪烁缓解功能
如今、LFM 通常由图像传感器处理、AM62A VPAC (ISP)中没有为 LFM 设计特殊的 H/W。
4、我看到 MIPI_CSI-2和 DSI 都是 V1.3、它们是否可以支持 DSI v1.2和 CSI V1.2模式?
5.我想知道 AM62x 的 MIPI D-PHY 是否支持"非连续 MIPI 时钟"或"连续 MIPI 时钟"? 我们摄像头传感器的时钟输出是连续时钟。 AM62x 是否可以通过寄存器修改 MIPI 时钟设置?
6.客户通过串行器/解串器 接口将摄像头数据发送 到 AM62 DPHY RX。 我们是否可以使用 AM62 DPHY 寄存器来了解 AM62是否正确接收到 MIPI 数据?
我们为 dphy 发布的寄存器主要与设置有关、例如 PLL 活动和通道映射。 我假设他们将此与具有更多寄存器来指示位错误和流状态的 CSI 结合使用。 这将有助于了解设备配置是否正确且是否正常工作。
7.请告诉我关于交换 mipi 信号的正和负。
是否可以用同样的方式交换 mipi 的 P 和 N?
(例如、 W13 RXP0、W12 RXN0→(SWAP)→W12 RXP0、W13 RXN0)
我能够使用通道重映射配置成功模拟帧传输:
DUT 指定通道 CLK- 重新映射功能 CLK-
DUT 指定通道 CLK+ 重新映射功能 CLK+
DUT 指定通道 D0- 重新映射功能 D3+
DUT 指定通道 D0+ 重新映射功能 D3-
DUT 指定通道 D1- 重新映射功能 D1-
DUT 指定通道 D1+ 重新映射功能 D1+
DUT 指定通道 D2- 重新映射功能 D0+
DUT 指定通道 D2+ 重新映射功能 D0-
DUT 指定通道 D3 重新映射功能 D2-
DUT 指定通道 D3+ 重新映射功能 D2+
客户 执行此操作时不会遇到任何硬件问题。
8.我很高兴听到我可以做我想做的 MIPI 线路交换。 我想确认一点、是否可以如下图所示更改设置来实现? 或者是否可以通过更改其他设置来替换它?
如果您能告诉我具体的方法、我将不胜感激。

对于更新后的通道映射、这些是准确的寄存器修改:
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
指向应用手册的链接
https://www.ti.com/lit/an/spracx9/spracx9.pdf
https://www.ti.com/lit/wp/spradc4/spradc4.pdf
有用主题帖的链接
此致、
Sreenivasa