This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM62A/AM62P 定制电路板硬件设计–CSI-2功能

Guru**** 2555660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1391261/faq-am625-am623-am625sip-am625-q1-am62a-am62p-custom-board-hardware-design-csi-2-capabilities

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

关于 CSI-2接口、如下问题

  1. 支持的数据速率  
  2. CSI-2接口是否提供内部端接配置  
  3. 有用主题帖的链接  

请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    有关 CSI-2接口相关问题、请参阅以下输入。

    1. 支持的数据速率  

    请参阅《特定器件数据手册》。 所提到的数据速率是每个通道的。

       2. CSI-2接口是否提供内部端接配置  

    提供内部端接配置。

    AM62A 是否 在其 ISP 中提供 LED 闪烁缓解功能

    如今、LFM 通常由图像传感器处理、AM62A VPAC (ISP)中没有为 LFM 设计特殊的 H/W。

    4、我看到 MIPI_CSI-2和 DSI 都是 V1.3、它们是否可以支持  DSI v1.2和 CSI V1.2模式?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1366396/am62p-q1-mipi-interface

    5.我想知道 AM62x 的 MIPI D-PHY 是否支持"非连续 MIPI 时钟"或"连续 MIPI 时钟"?  我们摄像头传感器的时钟输出是连续时钟。 AM62x 是否可以通过寄存器修改 MIPI 时钟设置?

    6.客户通过串行器/解串器 接口将摄像头数据发送 到 AM62 DPHY RX。  我们是否可以使用 AM62 DPHY 寄存器来了解  AM62是否正确接收到 MIPI 数据?

    我们为 dphy 发布的寄存器主要与设置有关、例如 PLL 活动和通道映射。 我假设他们将此与具有更多寄存器来指示位错误和流状态的 CSI 结合使用。 这将有助于了解设备配置是否正确且是否正常工作。  

    7.请告诉我关于交换 mipi 信号的正和负。
    是否可以用同样的方式交换 mipi 的 P 和 N?
    (例如、 W13 RXP0、W12 RXN0→(SWAP)→W12 RXP0、W13 RXN0)

    我能够使用通道重映射配置成功模拟帧传输:

    DUT 指定通道 CLK-    重新映射功能 CLK-

    DUT 指定通道 CLK+    重新映射功能 CLK+

    DUT 指定通道 D0-     重新映射功能 D3+

    DUT 指定通道 D0+     重新映射功能 D3-

    DUT 指定通道 D1-     重新映射功能 D1-

    DUT 指定通道 D1+     重新映射功能 D1+

    DUT 指定通道 D2-     重新映射功能 D0+

    DUT 指定通道 D2+     重新映射功能 D0-

    DUT 指定通道 D3     重新映射功能 D2-

    DUT 指定通道 D3+     重新映射功能 D2+

    客户   执行此操作时不会遇到任何硬件问题。

    8.我很高兴听到我可以做我想做的 MIPI 线路交换。  我想确认一点、是否可以如下图所示更改设置来实现?  或者是否可以通过更改其他设置来替换它?

    如果您能告诉我具体的方法、我将不胜感激。

    对于更新后的通道映射、这些是准确的寄存器修改:

    • 0x30101008 - CSIRX_STATIC_CFG
      • [30:28]- DL3_MAP = 0x3
      • [26:24]- DL2_map = 0x1
      • [22:20]- DL1_MAP = 0x2 (默认值)
      • [18:16]- dl0_map = 0x4
    • 0x30111000 - DPHYRX_WRAP_LANE
      • [8]- CLK_SWAPDPDN_DL_L_3 = 0x0 (默认值)
      • [7]- CLK_SWAPDPDN_DL_L_2 = 0x0 (默认值)
      • [6]- DATA_SWAPDPDN_DL_L_3 = 0x0 (默认值)
      • [5]- DATA_SWAPDPDN_DL_L_2 = 0x1
      • [4]- CLK_SWAPDPDN_DL_L_1 = 0x0 (默认值)
      • [3]- CLK_SWAPDPDN_DL_L_0 = 0x0 (默认值)
      • [2]- DATA_SWAPDPDN_DL_L_1 = 0x0 (默认值)
      • [1]- DATA_SWAPDPDN_DL_L_0 = 0x1
      • [0]- CLK_SWAPDPDN_DL_L_3 = 0x0 (默认值)

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    指向应用手册的链接  

    https://www.ti.com/lit/an/spracx9/spracx9.pdf

    https://www.ti.com/lit/wp/spradc4/spradc4.pdf

    有用主题帖的链接  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1395788/tda4ven-q1-please-help-confirm-csi-2-function?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CSI-2%25252525252525252520IBIS-AMI#

    此致、

    Sreenivasa