This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:PRUSS 访问其他外设以及 PRUSS 与 M4F 之间的通信

Guru**** 2554250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1396048/am625-pruss-accessing-other-peripherals-and-communication-between-pruss-and-m4f

器件型号:AM625

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户有几个关于 PRUSS 的问题。  

1.在下面的线程中指出、PRUSS 可以控制主域 UART、但也可以控制其他域(MAIN/MCU)内的其他外设(如 SPI 和 I2C)吗? 如果是、您能否提供任何文档来列出有关如何实现此功能的任何步骤或示例代码?

AM625:PRU 访问主域 UART -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

2.关于 PRUSS <->M4F IPC、这两个内核是否能够进行通信? 有 PRUSS <-> main 之间的文档、但不是 M4F 之间的文档。

3.6.3.2. RPMsg—Processor SDK AM64X 文档

此致、

Mari Tsunoda.