This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CanTrcv SN65HVD230是否与 AM62x MCU_MCAN0兼容?

Guru**** 2554830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379190/is-cantrcv-sn65hvd230-is-compatible-with-am62x-mcu_mcan0

主题中讨论的其他器件:SN65HVD230UNIFLASHSysConfig

您好、Nihar:

我们现在能够使 Can_Init 取得成功。 但在传输 CAN 帧期间会发现该问题。
我们只能在 PCAN 上接收一个帧、不会观察到其他帧。 MCU_MCAN0配置为中断模式。
我们使用 MCU_MCAN0和外部收发器 SN65HVD230、其连接如下:

  • MCU_MCAN0_RX 由 MCU 接头上的引脚22引出。
  • MCU_MCAN0_TX 由 MCU 接头上的引脚16引出。

请您确认 CanTrcv SN65HVD230是否与 AM62x MCU_MCAN0兼容。

BR、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我已将新问题拆分为这个新主题、以便可以将其作为单独的主题进行跟踪。  

    我还将召集专家来回答您的问题。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我们只能在 PCAN 上收到一个帧

    如果可以接收帧、应该没有硬件故障。 请检查是否存在任何阻止系统传输多个帧的标志和驱动程序代码。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    感谢您的反馈。

    现在、我们正致力于 AM62x 的 MCAN0 (MAIN 域中的 CAN)、但无法 在 PCAN 上接收任何数据。

    我们将 MCAN0与以下连接 software-dl.ti.com/.../How_to_test_MCAN_on_AM62x.html:配合使用

    • 在用户扩展时在引脚8上引出 MCAN0_RX

    • 在用户扩展时通过引脚10连接 MCAN0_TX

    根据 mcan-schematic-user-expansion、我们找不到 MCAN0_TX 和 MCAN0_RX 引脚。 引脚8和引脚10表示 EXP_UART5_TXD 和 EXP_UART5_RXD 

    您能否告诉我们、是否默认为 CAN0启用了这些引脚、或者我们是否需要更新任何 DIP 开关或闭合任何跳线、才能使其适用于 MCAN0?

    提前感谢。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您能否告诉我们是否默认为 CAN0启用了这些引脚?或者我们是否需要更新任何 DIP 开关或闭合任何跳线才能使其适用于 MCAN0?

    MCAN0引脚默认设置了这些引脚。 无需在硬件中进行额外配置。 确保收发器正确供电、并且代码没有问题。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Aparna,

    感谢您的反馈。

     https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_01_00_08/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_test_MCAN_on_AM62x.html 中提供的原理图进行说明

    当电路板加电时:-  

    在 MCU 接头上、我可以看到引脚1上为3.3V

    但在用户扩展中、我无法在 PIN 1上看到3.3V 电压、在 PIN 2上看到5.0V 电压。

    我们是否需要为外部用户扩展供电? 如果是、则必须提供多少伏特电压以及必须使用用户扩展中的哪个 PIN?

    电路板上电时、用户扩展的引脚1和引脚2没有电压是电路板的预期行为吗?  

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    默认情况下不为用户扩展板上的引脚供电。 您必须通过操作相应的 GPIO 引脚来启用这些引脚。 下面提供了启用这些引脚的指南:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Aa34tlyIoyzkiwCX5LvM1Q__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    在主板上电时、用户扩展的 PIN 1和 PIN 2是否为电路板预期的行为?  [报价]

    是的、这是预期行为。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aparna、

    感谢您的反馈。  

    是否有在启动时启用此功能的 C 代码?  

    我们没有 I2C 在 mcal 插件,如何照顾它?

    如果用户扩展上的 PIN 1外部提供3伏电压、它是否会将用户扩展驱动至活动模式?

    此致

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Aparna,

    您能否提供有关此问题的反馈、因为它对我们来说是一个障碍。

    此致  

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    阿帕尔纳是外出的一天。 但与此同时、使用 IO 扩展器的替代方法可以是 MCU 接头、以实现相同的3.3V 目标、而无需 I2C 接口。

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Krithika Ravi

    1.我们正在使用 MCAN0作为 AM62x 派生,根据这个 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_01_00_08/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_test_MCAN_on_AM62x.html 连接到用户扩展使用 MCAN0。  

    • 在用户扩展时在引脚8上引出 MCAN0_RX

    • 在用户扩展时通过引脚10连接 MCAN0_TX

    2.根据以下 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Aa34tlyIoyzkiwCX5LvM1Q__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST 使用 MCAN0的用户扩展。 是否必须将这些信号"EXP_PS_3V3_EN"/"EXP_PS_5V0_EN "设置为高电平 、这意味着1以从用户扩展中获取 MCAN0_Rx 和 MCAN0_Tx?

    如果信号 "EXP_PS_3V3_EN"/"EXP_PS_5V0_EN "的设置是必需的、您能否向我们提供示例 C 代码以将其设置为 HIGH。

    此致  

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 MCU 接头引脚1汲取3.3V 电压。或者、也可以从外部源向 CAN 收发器提供电压。
    使用上述两种方法是否存在任何限制?

    [报价 userid="613354" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379190/is-cantrcv-sn65hvd230-is-compatible-with-am62x-mcu_mcan0/5292572 #5292572"]如果  必须设置信号"EXP_PS_3V3_EN"/"EXP_PS_5V0_EN"[/QUOT]

    不强制使用用户扩展来为您的收发器提供电压。 您可以使用用户扩展中的 CAN 引脚、电压/GND 也可以用于不同的源。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    我们正在努力通过以下连接实现 CAN 通信、例如 MCAN0:  

    • 在用户扩展时在引脚8上引出 MCAN0_RX

    • 在用户扩展时通过引脚10连接 MCAN0_TX

    • CANTrcv TCAN1462连接到 AM62x 板以提供 CAN 信号

    您能否确认 MCAN0的连接?

    您是否还可以共享用于 Trace32/CCS 的 MCAN0可执行文件、以按照所需的步骤测试我们这边的 CAN 通信?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、  

    是否要在 MCAL SDK 上进行该测试?  

    MCAN0引脚连接正确。  

    此型号需要检查 CAN 收发器电压电源。 我已经使用 TCAN1042D 进行了测试、驱动 CAN 通信需要5V 电压。 您能否验证数据表中的电压要求。  

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    感谢您的确认。

    规格。 我们为 CANTrcv TCAN1462提供所需的5V  电压。

    借助相同的 CANTrcv (TCAN1462)和电源(5V)、我们能够为 AM62Ax 为 MCU_MCAN0实例进行 CAN 通信。 从 CANTrcv 的角度看似乎没有问题。

    为了从电路板端确认 、您是否可以共享可执行文件(例如用于 Trace32/CCS 的 MCAN0)、按照所需的步骤测试我们端的 CAN 通信?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否要在 MCAL SDK 上进行此测试?  
    [报价]

    需要使用什么 SDK?

    我可以分享测试的详细信息、从而进行相应的测试。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    我们正在使用 MCAL 封装: MCAL_SitaraMPU_09.01.00、并且根据 MCAL_SitaraMPU_release_notes.html、它与 MCU+  SDK 版本:MCU_PLUS_SDK_09_01_00_39兼容。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subham、我要将问题分配给 MCAL 专家、以便对此进行评论。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    MCAL SDK 中有一个 MCAN 示例。 默认情况下、它配置用于内部环回测试。 您可以从 EB Tresos 配置外部环回、并使用 MCAL SDK 中提到的流程来设置 CAN 通信。  

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    您能否共享适用于 Windows 环境的 MCAL SDK 链接? 我们已下载 MCU_PLUS_SDK_am62x_09_01_00_39、但不包含 MCAL 演示。

    我们有独立的 MCAL 软件包、但当我们尝试扩充演示时、它需要 PDK。

    如果可能、请分享 MCAL 封装的 CAN 演示可执行文件: MCAL_SitaraMPU_09.01.00。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    根据您之前的问题、我假设您已经可以访问 MCAL SDK。 您可以从以下链接下载 MCAL SDK:

    https://www.ti.com/securesoftware/docs/autopagepreview.tsp?opnId=27760

    如果您没有访问权限,您可以使用下面的链接申请访问权限:

    我们有独立的 MCAL 包、但当我们尝试扩充演示时、它需要 PDK。

    如果选择 SoC 作为 AM6x 器件、它将不会对 PDK 有任何依赖关系。 AM6x 器件将依赖 MCU+SDK。 您可以查看 Rules.make 文件。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:
    感谢您的反馈。
    现在我们能够编译 MCAL SDK CAN_APP、但在刷写可执行文件时报告了以下错误消息:

    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您使用哪种引导模式?  

    已按照以下链接中所述的步骤初始化 SoC?

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/09_01_00_39/exports/docs/api_guide_am62x/EVM_SETUP_PAGE.html

    此致、

    Nihar Potturu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    我们已经按照上述链接中提到的步骤初始化 SoC、但仍会观察到相同的错误。

    我们可以有一个调试会话来检查和修复它吗?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、  

    我们已按照上述链接中所述的步骤初始化 SoC、但仍然观察到相同的错误。

    加载二进制文件时、您是否按照以下步骤操作?

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/09_02_01_06/exports/docs/api_guide_am62x/CCS_LAUNCH_PAGE.html#:~:text=Configuration%20After%20Launch-,Load%20and%20run%20example%20binaries,-POWER%2DON%20the

    这是一种非常直接的方法、应该直接有效。 请重新检查您的引导模式设置、并检查您是否能够按预期在 UART 终端中看到引导日志、如我随附的链接中所示。

    此致、

    Nihar Potturu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar、您好 Krithika、

    由于我们计划的下一次技术研讨会还剩一个月时间、因此是否可以一起安排一个小型调试会议来帮助我们解决问题。 由于团队当前因该 问题而被阻止、

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    Nihar 目前不在办公室。

    您能否确认在刷写 SBL NULL 之后是否在 UART 上看到日志(如 Nihar 发布的链接所示)?

    Starting NULL Bootloader ...
    
      SYSFW Firmware Version 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala)
      SYSFW Firmware revision 0x9
      SYSFW ABI revision 3.1
    
    
      INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU m4f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
      INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU a530-0 is initialized to 1400000000 Hz !!!
      INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU a530-1 is initialized to 1400000000 Hz !!!
      INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU a531-0 is initialized to 1400000000 Hz !!!
      INFO: Bootloader_runCpu:176: CPU a531-1 is initialized to 1400000000 Hz !!!
      INFO: Bootloader_loadSelfCpu:229: CPU r5f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
      INFO: Bootloader_JumpSelfCpu:248: All done, jumping self ...


    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika:

    在运行 以下命令将 SOC 初始化二进制文件刷写到 EVM 时、我们收到错误:

    cd ${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot
    python uart_uniflash.py -p COM -- cfg=sbl_prebuilt/am62x-sk/default_sbl_null.cfg 

    错误:


    它需要 sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage 和 ipc_rpmsg_echo_linux.release.appimage、MCU_PLUS_SDK_am62x_09_01_00_39中不存在。

    BR、
    Shubham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    步骤1 :请检查您的主板是 GP 还是 HS-CC, FS 以便使用正确的配置文件和图像:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228618/faq-am6xx-how-to-check-if-device-type-is-hs-se-hs-fs-or-gp 
    C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_09_02_01_06\tools\boot\sbl_prebuild\am62x-sk\default_sbl_null.cfg [适用于 GP 板]
    C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_09_02_01_06\tools\boot\sbl_prebuild\am62x-sk\default_sbl_ospi_hs_fs.cfg [适用于 FS 板]

    步骤2 :确保.cfg 文件中使用的所有图像都在各自的路径中可用。
    appimage 在预编译文件夹中不可用、它们需要从各自的示例构建。  请构建以下示例并使用生成的 appimage:
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/08_06_00_18/exports/docs/api_guide_am62x/GETTING_STARTED_BUILD.html

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_09_02_01_06\examples\drivers\boot\sbl_uart_uniflash_multistage\sbl_uart_uniflash_stage2\am62x-sk\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang
    C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_09_02_01_06\examples\drivers\ipc\ipc_rpmsg_echo_linux\am62x-sk\r5fss0-0_freertos\ti-arm-clang

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika:

    第1步:  根据 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228618/faq-am6xx-how-to-check-if-device-type-is-hs-se-hs-fs-or-gp、 我们将使用 GP 开发板和  DEFAULT_SBL_null.cfg。

    第2步:   使用包含上述命令的 makefile 文件构建"hello world 示例"时、系统会报告以下错误消息:

    命令: cd ${SDK_INSTALL_PATH}
    gmake -s -C examples/hello_world/am62x-sk/r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang

    错误:  

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shubham:

    请确保您已安装正确版本的 SYSCFG 和其他工具:
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/09_01_00_39/exports/docs/api_guide_am62x/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html#autotoc_md12 

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika:

    我们按照 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/09_01_00_39/exports/docs/api_guide_am62x/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html#autotoc_md12的要求使用了所有必需的工具

    MCAL:MCAL_SitaraMPU_09.01.00  

    MCU+SDK: mcu_plus_sdk_am62x_09_01_00_39

    CCS: ccs1250

    工具链: TI-cgt-armllvm_3.2.0.LTS

    SysConfig:SysConfig_1.18.0  

    Python:3.9.1

    如果我们遗漏了内容、敬请告知。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您能否提供 SysConfig 安装目录的确切路径?

    与完全相同 C:\ti\sysconfig_1.18.0?

    请提供 SysConfig 工具的安装路径屏幕截图。

    请参阅下面的屏幕截图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    SysConfig_1.18.0  从 CCS 的默认路径使用、如下所示:

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    这就是问题的原因。

    如您所见、SysConfig 工具位于 CCS 根目录下、而不是在下 C:\ti。

    gmake 工具尝试在位置 C:\ti 中找到 SysConfig 工具、但无法找到该工具并出现如上所示的错误。

    请从 sysconfig-1.18.0_3266-setup.exe 的 位置 C:\ti 安装 SysConfig V1.18。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的反馈。

    可以通过 在位置 C:\ti 配置 SysConfig V1.18来修复上述错误。

    在 为 hello_world.release.appimage 生成证书期间观察到另一个错误。

    我已从 https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html 的 位置 C:\Program Files\OpenSSL-Win64安装"Win64 OpenSSL v3.3.1 Light"、并将 C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin 配置为环境变量的路径。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您能否检查系统中是否正确添加了 OpenSSL 路径?

    请检查您是否能够从任何目录运行以下命令?

    openssl version
    openssl

    您能看到以下输出吗?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我已安装版本"Win64 OpenSSL v3.3.1 Light"、控制台输出如下:

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我可以看到系统中安装了 OpenSSL、并且路径也被正确添加。

    您能否在新的/全新的命令提示窗口中尝试编译该示例、并关闭已打开的所有其他实例?

    它应该可以正常工作、请尝试构建新的命令提示符实例、并告知我们结果。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的意见。

    现在、我们能够构建所需的 appimage 并在内部环回模式下刷写 CAN 应用程序。

    对于外部环回模式、我们按照 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1329465/faq-sk-am62x-sk-am62a-lp-testing-mcan-external-loopback-example-using-external-transceiver-tcan1042d 更新了 CAN 应用 

    mcan_loopback_interrupt.c  和 mcan_loopback_polling.c 中的 app_mcanConfig (true)--> App_mcanConfig (false)  

    但在 PCAN 上未观察到帧。

    我们 正在尝试 测试 MCAN0实例的 CAN 通信。

    您能否告诉我们测试 外部环回模式的 MCAN0实例 CAN 通信的步骤。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    [报价 userid="587427" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1379190/is-cantrcv-sn65hvd230-is-compatible-with-am62x-mcu_mcan0/5320082 #5320082"]

    mcan_loopback_interrupt.c  和 mcan_loopback_polling.c 中的 app_mcanConfig (true)--> App_mcanConfig (false)  

    [报价]

    根据日志、看起来您正在运行 MCAL 应用程序。  

    您是否从 EB Tresos 工具禁用 CAN_testloopBackModeEnable 参数并重新生成配置文件?  App_mcanConfig 用于 MCU+SDK MCAN 示例。 如果您正在运行 MCAL 示例、则该参数将不适用。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/09_02_00_05/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/ug_can_top.html#:~:text=E_OK%2C%20E_NOT_OK-、Can_Test opBackModeEnable、-this%20service%20will

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    是的。。。 我们正在运行 MCAL 应用程序。

    更新  CAN_testloopBackModeEnable 参数以禁用后、我们可以在 PCAN 上看到 MCU_MCAN0 (MCU 标头)实例的一个帧。

    但 MCAN0 (用户 扩展)实例未观察到帧。

    您能否告诉我们在测试 MCAN0实例时是否需要执行任何额外步骤?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    您能否就此提供反馈?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    您能否就此提供反馈?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar、您好 Krithika、

    请您提供 Shubham 请求的反馈、因为我们目前已被阻止、可能会影响我们的发布日期。

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能够在 PCAN 上看到 MCU_MCAN0 (MCU 标头)实例的一个帧

    您可以在示例代码中验证、以检查要发送多少帧? 如果这是外部环回、则可能需要发回 CAN 消息以便测试通过。

    但 MCAN0 (用户 扩展)实例未观察到帧。

    MCAN0未路由至主 R5、因此无法测试这一点。 您还可以使用 MCU 接头中的 MCU_MCAN1实例。

    主域 CAN 实例路由到 A53内核。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    依据 AM62x TRM。 第10.1.9节 R5FSS 的中断连接、mcan0中断可以映射到 R5FSS。

    是否还有其他可能的方法可以将 MCAN0实例映射到 R5内核?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    您能否就此提供反馈?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    请提供您对此的反馈。 因为这对我们来说是一个阻碍因素?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我们是否可以安排明天下午3点的会议作进一步讨论?

    此致、
    Aparna