This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN-Q1 Mcal

Guru**** 2541100 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1393817/tda4ven-q1-tda4ven-q1-mcal

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

 适用于 AUTOSAR CP 且具有 Mcal 的 TDA4VEN R5 SDK  可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCAL 软件包不是 TDA4VEN 的公共 RTOS SDK 的一部分。 它将通过 mysecure 软件发布、

    但是、我们还没有针对 TDA4VEN 提供 MCAL 封装。

    请访问以下链接以访问 mysecure 软件。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/09_02_00_05/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/mcusw_getting_started_top.html#mcusw_c_ug_access


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我可以问它何时可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    9.2 SDK 具有 MCAL 封装、可从以下 OPN 中获取。 请通过以下链接为 TDAVEN 申请 MCAL 软件的访问权限。
    http://www.ti.com/drr/opn/J722S-SW

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们            在 mcusw 的示例中找不到相应的示例 syscfg 文件。              使用 EB 配置 MCAL 时、我们是否需要该文件来生成 DPL 代码?              在 构建包含    多个 模块的基础时、我们是否需要生成包含多个模块的 DPL 通用代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

             在 mcusw 的示例中未找到相应的示例 syscfg 文件    。

    TDA4VEN 中的 mcusw 示例中没有 syscfg 文件。

                使用 EB 配置 MCAL 时、我们是否需要此文件来生成 DPL 代码?

    MCAL EB 将生成所需模块的配置。
    您说 DPI 代码是什么意思? 它是 PinMux 和中断路由吗? 如果是、则必须通过参考 TRM 和寄存器规格来手动编写应用程序。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DPL 代码   如 图所示。               在 EB 中添加新模块时、我们是否需要更新这些文件?如果需要 、 如何   更新 这些 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPL 代码   如 图所示。               在 EB 中添加新模块时、我们是否需要更新这些文件?如果需要 、   我们如何 更新 这些 文件?[/QUOT]

    明白了、它们是由 SysConfig 文件生成的。

    您能否在 mcusw 中提出与 SysConfig 文件支持相关的新主题。 可以轻松跟踪不同线程上的每个问题。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新主题帖标为:

    e2e.ti.com/.../tda4ven-q1-tda4ven-q1-mcusw-sysconfig-support

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经为其指派了我们的 MCAL 专家、明天将获得回复。

    将关闭该主题。

    此致、
    Sudheer