This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:在 CA72上使用 QNX 7.1的 ASIX USB 转以太网适配器进行网络连接

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401296/j721s2xsomxevm-using-asix-usb-to-ethernet-adapter-from-qnx-7-1-on-ca72-for-network-connectivity

工具与软件:

SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03

硬件:J721S2 SOM 及 J7X 通用处理器板和 GESI 板

在适用于 QNX 的 PSDK 中、我看到一个脚本使用 ASIX USB 转以太网适配器启动 IO-pkt。

TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721s2-evm-08_06_01_03/psdkq/QNX/scripts/start_qconn_with_usb-asix.sh

echo "正在启动 USB-aSix 设备并启用 qconn"

io-pkt-v6-hc -d aSix

[…]

您能否告诉我如何在  J721S2 (CA72上的 QNX 7.1)上使用该设置 –要使用通用处理器板上的哪个 USB 端口、要使用哪个适配器以及需要启用的任何开关。 可能会有一个指向文档的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KUD

    如果您有一个 USB 以太网适配器(如 https://a.co/d/96v3oGM)使用 USB C 适配器(https://a.co/d/3JfqpMu)连接到 J721S2 EVM 板的 USB 3.1 Type C 端口、则必须使用此脚本  

     对于以下设置非常重要的 DIP 开关设置:将其设置为 DRP。

    谢谢!