工具与软件:
SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03
硬件:J721S2 SOM 及 J7X 通用处理器板和 GESI 板
在适用于 QNX 的 PSDK 中、我看到一个脚本使用 ASIX USB 转以太网适配器启动 IO-pkt。
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721s2-evm-08_06_01_03/psdkq/QNX/scripts/start_qconn_with_usb-asix.sh
echo "正在启动 USB-aSix 设备并启用 qconn"
io-pkt-v6-hc -d aSix
[…]
您能否告诉我如何在 J721S2 (CA72上的 QNX 7.1)上使用该设置 –要使用通用处理器板上的哪个 USB 端口、要使用哪个适配器以及需要启用的任何开关。 可能会有一个指向文档的链接。