工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我计划使用 TDA4VM 产品来实现汽车用例、并尝试了解我的用例是否涵盖在内。
我想使用 TDA4VM CSI-TX 通过 FRC 电缆传输视频图像。 我在论坛上读到、TDA4VM 的 DSI 端口也可用于传输 CSI 数据。
并查看两个 EVKits
SK-TDA4VM
对比
BEAGL-BONE-AI - 64
我看到这两者具有相同的 SoC、但 SK-TDA4VM 没有我在查看时看到的 DSI 输出端口、而且它还有用于 CSI 接口的 Samtec 连接器。
因此、我计划使用 BEAGL Bone 选项、在订购之前、希望确认我的理解是否正确、我可以通过 DSI 端口使用 CSI-TX 来传输 MIPI CSI 数据。
您能帮助我确认吗?
另外、我是否有办法可以获得 TI 购物网站的优惠码?
提前感谢您。