This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:可以在 TDA-64上使用 CSI-TX 功能 BEAGL-BONE-AI 吗?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401040/tda4vm-can-we-use-the-csi-tx-feature-on-beagl-bone-ai-64

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我计划使用 TDA4VM 产品来实现汽车用例、并尝试了解我的用例是否涵盖在内。

我想使用 TDA4VM CSI-TX 通过 FRC 电缆传输视频图像。 我在论坛上读到、TDA4VM 的 DSI 端口也可用于传输 CSI 数据。

并查看两个 EVKits  

SK-TDA4VM 

对比  

BEAGL-BONE-AI - 64

我看到这两者具有相同的 SoC、但 SK-TDA4VM 没有我在查看时看到的 DSI 输出端口、而且它还有用于 CSI 接口的 Samtec 连接器。

因此、我计划使用 BEAGL Bone 选项、在订购之前、希望确认我的理解是否正确、我可以通过 DSI 端口使用 CSI-TX 来传输 MIPI CSI 数据。

您能帮助我确认吗?

另外、我是否有办法可以获得 TI 购物网站的优惠码?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitesh、您好!

    我们建议查看用户指南、了解电路板差异及其功能。

    - SK-TDA4VM SK-TDA4VM 用户指南(修订版 D) 

    - BeagleBone-AI-64 用户指南 

    BTW、我们没有任何折扣码。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我参考了用户指南和文档、但我无法自行确认使用 TI TDA4VM 的 BeagleBone-AI-64上的 DSI 端口是否允许我生成 CSI 数据包并通过 DSI 端口传输。

    我已在论坛中搜索、以确认 DSI 端口是否可用于传输 CSI TX 并查看一些帖子、但希望再次确认 SDK 是否允许我在 BeagleBone 上启用 CSI-TX。

    您能帮我确认一下吗?

    谢谢!

    Jitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitesh:

    BeagleBone-AI-64是由 BeagleBone.org 开发的板。 如果您需要支持或对此电路板有疑问、我们建议您直接与他们联系、或在他们的论坛中发布您的问题。

    谢谢。