This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:基于 RAWFE LUT 的压缩

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402865/tda4ah-q1-rawfe-lut-based-compression

器件型号:TDA4AH-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 

在 RAWFE 块中  、我们使用 LUT (非线性)  将24位转换为16位( 基于 LUT 的压缩)

 按照 TRM。  我们的理解 是、对于20位输入、  

            从 、范围0-4K ->步长为32。 (例如03264、92、 …4096)、总共128个位置

            从中可以看到、范围4K-2^20 ->步长  总共为2K (2^20-4K)/2K)=510个位置

我们的问题是、该20位输入如何映射到16位输出? 意味着如果我 在输入端得到样本值"546"、那么我的输出值将是多少?

我们的理解是、  对于16位输出、在输出端

             范围为0-4K ->步长为32。 (例如03264、92、 …4096)、总共128个位置??

             范围从4K 到2^16 -此范围将分为510个位置??

您能否确认上述理解是否正确?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    是的、没错。
    有关更多详细信息、请参阅调优工具中的"CFA+WDR"插件指南。

    意思是如果我 在输入中得到样本值"546"、我的输出值将是什么?

    请看一下 TDA4 TRM 中的"RAWFE 基于 LUT 的压缩"部分。

    [报价 userid="613150" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402865/tda4ah-q1-rawfe-lut-based-compression "]

    我们的理解是、  对于16位输出、在输出端

                 范围为0-4K ->步长为32。 (例如03264、92、 …4096)、总共128个位置??

                 范围从4K 到2^16 -此范围将分为510个位置??

    [报价]

    我不确定我是否正确理解您。

    输出侧没有限制。