工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
在 RAWFE 块中 、我们使用 LUT (非线性) 将24位转换为16位( 基于 LUT 的压缩)
按照 TRM。 我们的理解 是、对于20位输入、
从 、范围0-4K ->步长为32。 (例如03264、92、 …4096)、总共128个位置
从中可以看到、范围4K-2^20 ->步长 总共为2K (2^20-4K)/2K)=510个位置
我们的问题是、该20位输入如何映射到16位输出? 意味着如果我 在输入端得到样本值"546"、那么我的输出值将是多少?
我们的理解是、 对于16位输出、在输出端
范围为0-4K ->步长为32。 (例如03264、92、 …4096)、总共128个位置??
范围从4K 到2^16 -此范围将分为510个位置??
您能否确认上述理解是否正确?
谢谢