This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
使用 SDK8.6、
由于连接到 CPSW9G 的器件可以发送和接收多播数据包、但无法发送和接收单播数据包、因此我们怀疑 CPSW9G 不会将外设的 MAC 绑定到 CPSW9G 端口。
因此、我想知道是否可以通过寄存器重新启动 CPSW9G?
您好、ZS、
您能告诉我们您使用哪个 SDK 来访问 CPSW9G、以便我们澄清您的疑问吗?
谢谢。
谢谢。 我们知道它是 SDK 8.6、如您的查询的第一行中所述。 我们想知道您是为 CPSW9G 使用带 EthFW 的 PSDK RTOS、还是将带本机 CPSW9G 的 PSDK Linux。
谢谢。
将 PSDK RTOS 与 EthFW 配合使用
您好!
[报价 userid="566418" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401896/tda4vm-cpsw9g-how-to-restart-cpsw9g 我想知道是否可以通过注册重新启动 CPSW9G?[/QUOT]它不是 CPSW 的直接重置,我们需要照顾资源和远程客户端。
请参阅最新 TI SDK 中的"ETHFW_MONITOR_SUPPORT"。
如果要从 CPSW 发送任何数据包、则需要与数据包的目标 MAC 地址相关的 ALE 表、然后仅将数据包转发到预期端口。
有关创建 ALE 条目的信息、请参阅 CPSW ALE 配置常见问题解答。
此外、转储 ALE 表、以检查是否根据需要添加条目。 有关 ALE 条目的转储、请参阅常见问题解答。
此致、
Sudheer