This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[CPSW9G]如何重新启动 CPSW9G?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401896/tda4vm-cpsw9g-how-to-restart-cpsw9g

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

使用 SDK8.6、
由于连接到 CPSW9G 的器件可以发送和接收多播数据包、但无法发送和接收单播数据包、因此我们怀疑 CPSW9G 不会将外设的 MAC 绑定到 CPSW9G 端口。
因此、我想知道是否可以通过寄存器重新启动 CPSW9G?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZS、

    您能告诉我们您使用哪个 SDK 来访问 CPSW9G、以便我们澄清您的疑问吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK8.6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们知道它是 SDK 8.6、如您的查询的第一行中所述。 我们想知道您是为 CPSW9G 使用带 EthFW 的 PSDK RTOS、还是将带本机 CPSW9G 的 PSDK Linux。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 PSDK RTOS 与 EthFW 配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="566418" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401896/tda4vm-cpsw9g-how-to-restart-cpsw9g 我想知道是否可以通过注册重新启动 CPSW9G?[/QUOT]

    它不是 CPSW 的直接重置,我们需要照顾资源和远程客户端。
    请参阅最新 TI SDK 中的"ETHFW_MONITOR_SUPPORT"。

    [quote userid="566418" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1401896/tda4vm-cpsw9g-how-to-restart-cpsw9g 连接到 CPSW9G 的器件可以发送和接收多播数据包、但无法发送和接收单播数据包、因此我们怀疑 CPSW9G 没有将外设的 MAC 绑定到 CPSW9G POR

    如果要从 CPSW 发送任何数据包、则需要与数据包的目标 MAC 地址相关的 ALE 表、然后仅将数据包转发到预期端口。

    有关创建 ALE 条目的信息、请参阅 CPSW ALE 配置常见问题解答。

    此外、转储 ALE 表、以检查是否根据需要添加条目。 有关 ALE 条目的转储、请参阅常见问题解答。

    此致、
    Sudheer