This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:[e_mirror][TDA4VL]什么's 传感器中 AWB 增益设置与 TI ISP 驱动程序中的差异

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403443/tda4vl-q1-e_mirror-tda4vl-what-s-the-difference-the-awb-gain-setting-in-the-sensor-and-in-ti-isp-driver

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

我们发现 TI ISP 驱动程序还具有 WB 增益模块。

解决方案1:将 AWB 增益设置为传感器

解决方案2:将 AWB 增益设置为 TI ISP 驱动器的 WB_GAIN 模块   

soulition1和 solution2之间有何区别?

此致

Sungenben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sungenben:

    这通常是传感器的要求。
    传感器可能需要应用 WB IN 传感器才能实现卓越性能。

    在 TI SDK 中、我们提供了用于支持这两者的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    我们不使用 AWB 增益作为传感器,因为它需要经常写传感器 I2C。

    因此、我们要使用 ISP 驱动程序中的 TI ISP WB 增益模块。

    传感器允许使用 AWB 增益=1

    此致

    Sungenben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sungenben:

    [报价 userid="49638" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403443/tda4vl-q1-e_mirror-tda4vl-what-s-the-difference-the-awb-gain-setting-in-the-sensor-and-in-ti-isp-driver/5374187 #5374187"]

    传感器允许使用 AWB 增益=1

    [报价]

    是的、可以这样做。

    您可以与传感器供应商确认这一点、并向他们确认增益= 1是否是理想选择。