请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VL-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队
我们发现 TI ISP 驱动程序还具有 WB 增益模块。
解决方案1:将 AWB 增益设置为传感器
解决方案2:将 AWB 增益设置为 TI ISP 驱动器的 WB_GAIN 模块
soulition1和 solution2之间有何区别?
此致
Sungenben。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队
我们发现 TI ISP 驱动程序还具有 WB 增益模块。
解决方案1:将 AWB 增益设置为传感器
解决方案2:将 AWB 增益设置为 TI ISP 驱动器的 WB_GAIN 模块
soulition1和 solution2之间有何区别?
此致
Sungenben。
尊敬的 Sungenben:
[报价 userid="49638" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403443/tda4vl-q1-e_mirror-tda4vl-what-s-the-difference-the-awb-gain-setting-in-the-sensor-and-in-ti-isp-driver/5374187 #5374187"]传感器允许使用 AWB 增益=1
[报价]是的、可以这样做。
您可以与传感器供应商确认这一点、并向他们确认增益= 1是否是理想选择。