This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMUX1308-Q1:EN 和控制输入端接- AM62P、AM62A 用例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308A, SN74LV4051A, TMUX1308, AM625, TMUX1308A-Q1, ADC121S101, TMUX1308-Q1, TPS65224-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1380612/faq-tmux1308-q1-en-and-control-inputs-termination---am62p-am62a-use-case

器件型号:TMUX1308-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1308AM625、TMUX1308A 、SN74LV4051A、 TMUX1308A-Q1ADC121S101、、 TPS65224-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

TMUX1308 EN 和 CONTROL A0..A2 由 AM625 Sitara SOC 控制。

SoC IO 缓冲器在上电期间关闭。 IO 处于高阻抗状态、要初始化为已知状态预计需要1..2秒。

对于在此期间连接 EN 和控制输入、您有什么建议吗?  

TMUX EN 和地址控制输入 A0..2 在下电上电期间能够承受一段时间(1..2秒)的开路、直到 SOC IO 初始化。

感谢您的支持。

此致、

Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sreenivasa、

    我是否正确理解了电源将首先斜升、然后 I/O (SX/D)将需要一秒钟或两秒钟的时间来打开?  
    虽然 I/O 有一些时间初始化为已知状态、但我们对控制引脚是否有相同的限制。 理想情况下、我应该将 EN 引脚接至高电平以隔离器件的输入/输出、直到信号就绪。

    [quote userid="177086" url="~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers---internal/f/switches-multiplexers---internal-forum/1380612/tmux1308-q1-en-and-control-inputs-termination TMUX 是否能够耐受重启期间打开一段时间的输入。

    您在这里指的是哪些输入?
    控制输入(Ax)可耐受、无论电源电压如何、最高可消耗5.5V 电压。  
    建议将源极和漏极输入 Sx 和 D 保持在 GND 和 VDD 之间、但如果您对电流进行限制、此处的一些保护功能会允许您超过这些值。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、  

    感谢您提供的意见。

    [报价用户 id="177086" url="~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers---internal/f/switches-multiplexers---internal-forum/1380612/tmux1308-q1-en-and-control-inputs-termination "] TMUX EN 和地址控制输入 A0..2是否能够 在下电上电期间开启一段时间(1..2秒)、直至 SOC IO 初始化。[/QUOT]

    我更新了上面的问题、

    我是否正确理解电源将首先斜升、然后 I/O (SX/D)将需要一两秒钟才能打开?  
    虽然 I/O 有一些时间初始化为已知状态、但我们对控制引脚是否有相同的限制。 理想情况下、我应将 EN 引脚绑定为高电平以隔离器件的输入/输出、直到信号准备就绪。[/QUOT]

    控制 AX/EN 的 SOC IO 将处于高阻抗 状态、要初始化为已知状态、预计需要1..2秒。 在这段时间内、TMUX 输入将悬空。

    请您提出任何想法。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了。 因此、控制引脚将悬空几秒钟。 我建议对 EN/线路进行弱上拉。 以保持悬空状态、从而禁用所有通道。 然后、您可以在初始化周期完成时将其下拉。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、  

    感谢您提供的意见。

    了解建议。

    如果通过硬接线永久启用/EN、如果 SOC 需要1..2秒来配置地址、您是否有一些关于连接 A0..A2的建议。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sreenivasa、

    您可以尝试弱下拉、但知道您的 S0路径将为该1-2秒配置打开

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、  

    谢谢你。

    TMUX 输出通常连接到 ADC 输入。

    是否可以在 MUX 的输出端直接连接一个100nF 电容器。 如果不是、则提供建议值。

    在0.1uF 至10uF 的电源范围内、建议的电容值。 您能否介绍一下建议的上限值和选择上限值的理由。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sreenivasa、

    是的、您可以直接在多路复用器的输出端添加100nF 电容器。 但帽的用途是什么?

    电源上的电容器是一个去耦电容器、用于滤除电源线上的噪声。 选择这些值是为了过滤更高频率的噪声(kHz 到 MHz 范围)、从而使您的电源信号平稳。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、  

    谢谢你。

    我没有完整的见解、但似乎客户正在测量直流电压和温度输入、我可能想使用电容作为滤波器、而不是 RC。

    请您提出任何想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sreenivasa、

    将多路复用器输出端的电容器用作滤波器完全没有问题!

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、  

    谢谢你。

    使用多路复用器输出上的 cap 作为筛选器完全没有问题!

    我假设您不会看到将电容器直接连接到 MUX 输出的任何问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    TMUX1308与 TMUX1308A 上的其他输入

    客户现在正在评估 TMUX1308以替代 SN74LV4051A、并发现 TMUX1308上的输出(D)引脚存在毛刺脉冲、SN74LV4051A 无法看到该毛刺脉冲。

    以下是客户为 SN74LV4051A 和 TMUX1308捕获的示波器捕获。
    CH1 (黄色):A/A0 (引脚11)
    CH2 (青色):INH/EN (引脚6)
    CH3:(紫色):YX/Sx
    CH4:(绿色):COM/D (引脚3)

    客户刚刚将 SN74LV401A 替换为 TMUX1308、未进行其他更改。 此外、客户还确认了4个 TMUX1308器件存在相同的现象。
    客户询问我们;
    1、为什么与引脚11同步的毛刺(周围是蓝色矩形)发生?
    2.为什么 TMUX1308的斜升压摆率(用红色矩形包围)快于 SN74LV4051A?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    TMUX1308上的其他输入与 TMUX1308A (续)

    感谢您的咨询。 您能否分享这里使用的原理图? 我们之前已经看到过这种现象、即 TMUX1308被馈送到 ADC。 当通道快速切换时、当多路复用器的输入电阻较大时、TMUX1308会表现出稳定时间现象。 可缩小这些电阻器的大小以缓解该问题、但查看原理图将有所帮助。

    请注意、我们最近发布了 TMUX1308A-Q1、该器件针对这些情况进行了优化、因此如果您想获取这些情况的样片、可以在 TI.com 上购买该产品


    客户将 TMUX1308输出连接到我们的 ADC121S101、如下所示。 示波器捕获仅关注单个 TMUX1308、TMUX1308的其他输出为高阻态。


    感谢您提供信息。 我之前的解释仍然认为、在某些条件下、TMUX1308放置在 ADC 前面时会表现出这种现象。 如前所述、第一步可以尝试减小电阻器的大小。 由于该器件具有注入电流控制功能/电池短路保护功能、只要流经开关的电流受限、输出就会被钳位到 VDD + VT。 第二步是获取针对这些情况优化的 TMUX1308A 的样片、然后查看这是否也能解决问题。


    我了解注入电流控制将限制开关上的电流、但仍想知道当输出由 ADC 馈电时为什么会出现这种现象? 在更改 TMUX1308源时会发生干扰。 它与 ADC 的行为不同步、例如 S/H 电容器充电。 您能解释一下原因吗?


    这种现象与器件的注入电流控制功能有关、未针对 ADC 等高阻抗负载进行优化。 当器件切换开/关时、内部下拉开关上没有足够的内置延迟。 这是一种放电效应、因此我们可以看到信号路径上最终稳定回目标电压之前出现的压降。 TMUX1308A 改变了这种行为-内部下拉开关增加了延迟、因此它不会转储所有电流并导致信号下降。 因此、我强烈建议客户试用 TMUX1308A、因为它很可能会解决此处所示的问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    关于 失效防护运行的其他输入

    (+)[常见问题解答]什么是失效防护逻辑? -开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    TMUX1308上的输入并联  

    是否可以按如下所示并联使用我们的 TMUX1308-Q1?

    客户的原理图如下、并联2个 TMUX1308以实现扩展16的效果、所选通道通过 ENx 引脚和地址引脚进行区分。

    禁用的 TMUX1308是否会干扰另一个 TMUX1308?

    理论上、可以并联多个 TMUX1308吗? 例如、2件、3件、4件...

    发送信号为模拟信号、如输出电压采样、输出电流采样。

    每个通道之间的开关频率约为500Hz。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    TMUX1308上的额外输入并联  

    当然、您也可以像这样并行运行它们。 理论上、使用量的限制因应用而异。 每次添加多路复用器并将漏极短接在一起时、您都会将未选择的漏极关断电容添加到所选通道的导通电容。 因此、对于2个 TMUX1308、导通电容为11pF、漏极关断电容为7pF。 增加电容将降低器件可以支持的带宽。 尽管如此、这通常是一个500MHz 器件、因此添加7pF 应该可以非常轻松地满足500Hz 需求。  
    另一个要考虑的因素是泄漏。 不仅会出现导通漏电流、而且会出现短接在一起的关断通道的漏极关断漏电流。 此器件的泄漏相当低、因此对于2个器件、我不会太担心、但随着并联器件的数量越来越多、需要密切关注。 更多的泄漏会降低测量的精度。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:   

    TMUX1308输出电平配置

    在将  TMUX1308连接到 TPS65224-Q1时、  

    https://www.ti.com/product/TPS65224-Q1

    PMIC 的 ADC_IN 范围如下所示  

    从分配为 ADC_IN 的 GPIO 引脚到接地。 如果 GPIO4 用作 ADC_IN、则 VADC_IN≤VIO。 如果 GPIO5用作 ADC_IN、则 VADC_IN≤1.8V

    此致、

    Sreenivasa