This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
TMUX1308 EN 和 CONTROL A0..A2 由 AM625 Sitara SOC 控制。
SoC IO 缓冲器在上电期间关闭。 IO 处于高阻抗状态、要初始化为已知状态预计需要1..2秒。
对于在此期间连接 EN 和控制输入、您有什么建议吗?
TMUX EN 和地址控制输入 A0..2 在下电上电期间能够承受一段时间(1..2秒)的开路、直到 SOC IO 初始化。
感谢您的支持。
此致、
Sreenivasa
嘿、Sreenivasa、
我是否正确理解了电源将首先斜升、然后 I/O (SX/D)将需要一秒钟或两秒钟的时间来打开?
虽然 I/O 有一些时间初始化为已知状态、但我们对控制引脚是否有相同的限制。 理想情况下、我应该将 EN 引脚接至高电平以隔离器件的输入/输出、直到信号就绪。
您在这里指的是哪些输入?
控制输入(Ax)可耐受、无论电源电压如何、最高可消耗5.5V 电压。
建议将源极和漏极输入 Sx 和 D 保持在 GND 和 VDD 之间、但如果您对电流进行限制、此处的一些保护功能会允许您超过这些值。
谢谢!
Rami
您好、Rami、
感谢您提供的意见。
[报价用户 id="177086" url="~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers---internal/f/switches-multiplexers---internal-forum/1380612/tmux1308-q1-en-and-control-inputs-termination "] TMUX EN 和地址控制输入 A0..2是否能够 在下电上电期间开启一段时间(1..2秒)、直至 SOC IO 初始化。[/QUOT]我更新了上面的问题、
我是否正确理解电源将首先斜升、然后 I/O (SX/D)将需要一两秒钟才能打开?
虽然 I/O 有一些时间初始化为已知状态、但我们对控制引脚是否有相同的限制。 理想情况下、我应将 EN 引脚绑定为高电平以隔离器件的输入/输出、直到信号准备就绪。[/QUOT]控制 AX/EN 的 SOC IO 将处于高阻抗 状态、要初始化为已知状态、预计需要1..2秒。 在这段时间内、TMUX 输入将悬空。
请您提出任何想法。
此致、
Sreenivasa
您好、Rami、
谢谢你。
TMUX 输出通常连接到 ADC 输入。
是否可以在 MUX 的输出端直接连接一个100nF 电容器。 如果不是、则提供建议值。
在0.1uF 至10uF 的电源范围内、建议的电容值。 您能否介绍一下建议的上限值和选择上限值的理由。
此致、
Sreenivasa
嘿、Sreenivasa、
是的、您可以直接在多路复用器的输出端添加100nF 电容器。 但帽的用途是什么?
电源上的电容器是一个去耦电容器、用于滤除电源线上的噪声。 选择这些值是为了过滤更高频率的噪声(kHz 到 MHz 范围)、从而使您的电源信号平稳。
谢谢!
Rami
您好、Rami、
谢谢你。
我没有完整的见解、但似乎客户正在测量直流电压和温度输入、我可能想使用电容作为滤波器、而不是 RC。
请您提出任何想法。
此致、
Sreenivasa
嘿、Sreenivasa、
将多路复用器输出端的电容器用作滤波器完全没有问题!
谢谢!
Rami
您好、Rami、
谢谢你。
使用多路复用器输出上的 cap 作为筛选器完全没有问题!
我假设您不会看到将电容器直接连接到 MUX 输出的任何问题。
感谢您的支持。
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
TMUX1308与 TMUX1308A 上的其他输入
客户现在正在评估 TMUX1308以替代 SN74LV4051A、并发现 TMUX1308上的输出(D)引脚存在毛刺脉冲、SN74LV4051A 无法看到该毛刺脉冲。
以下是客户为 SN74LV4051A 和 TMUX1308捕获的示波器捕获。
CH1 (黄色):A/A0 (引脚11)
CH2 (青色):INH/EN (引脚6)
CH3:(紫色):YX/Sx
CH4:(绿色):COM/D (引脚3)
客户刚刚将 SN74LV401A 替换为 TMUX1308、未进行其他更改。 此外、客户还确认了4个 TMUX1308器件存在相同的现象。
客户询问我们;
1、为什么与引脚11同步的毛刺(周围是蓝色矩形)发生?
2.为什么 TMUX1308的斜升压摆率(用红色矩形包围)快于 SN74LV4051A?
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
TMUX1308上的其他输入与 TMUX1308A (续)
感谢您的咨询。 您能否分享这里使用的原理图? 我们之前已经看到过这种现象、即 TMUX1308被馈送到 ADC。 当通道快速切换时、当多路复用器的输入电阻较大时、TMUX1308会表现出稳定时间现象。 可缩小这些电阻器的大小以缓解该问题、但查看原理图将有所帮助。
请注意、我们最近发布了 TMUX1308A-Q1、该器件针对这些情况进行了优化、因此如果您想获取这些情况的样片、可以在 TI.com 上购买该产品
客户将 TMUX1308输出连接到我们的 ADC121S101、如下所示。 示波器捕获仅关注单个 TMUX1308、TMUX1308的其他输出为高阻态。
感谢您提供信息。 我之前的解释仍然认为、在某些条件下、TMUX1308放置在 ADC 前面时会表现出这种现象。 如前所述、第一步可以尝试减小电阻器的大小。 由于该器件具有注入电流控制功能/电池短路保护功能、只要流经开关的电流受限、输出就会被钳位到 VDD + VT。 第二步是获取针对这些情况优化的 TMUX1308A 的样片、然后查看这是否也能解决问题。
我了解注入电流控制将限制开关上的电流、但仍想知道当输出由 ADC 馈电时为什么会出现这种现象? 在更改 TMUX1308源时会发生干扰。 它与 ADC 的行为不同步、例如 S/H 电容器充电。 您能解释一下原因吗?
这种现象与器件的注入电流控制功能有关、未针对 ADC 等高阻抗负载进行优化。 当器件切换开/关时、内部下拉开关上没有足够的内置延迟。 这是一种放电效应、因此我们可以看到信号路径上最终稳定回目标电压之前出现的压降。 TMUX1308A 改变了这种行为-内部下拉开关增加了延迟、因此它不会转储所有电流并导致信号下降。 因此、我强烈建议客户试用 TMUX1308A、因为它很可能会解决此处所示的问题。
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
关于 失效防护运行的其他输入
(+)[常见问题解答]什么是失效防护逻辑? -开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
TMUX1308上的输入并联
是否可以按如下所示并联使用我们的 TMUX1308-Q1?
客户的原理图如下、并联2个 TMUX1308以实现扩展16的效果、所选通道通过 ENx 引脚和地址引脚进行区分。
禁用的 TMUX1308是否会干扰另一个 TMUX1308?
理论上、可以并联多个 TMUX1308吗? 例如、2件、3件、4件...
发送信号为模拟信号、如输出电压采样、输出电流采样。
每个通道之间的开关频率约为500Hz。
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
TMUX1308上的额外输入并联
当然、您也可以像这样并行运行它们。 理论上、使用量的限制因应用而异。 每次添加多路复用器并将漏极短接在一起时、您都会将未选择的漏极关断电容添加到所选通道的导通电容。 因此、对于2个 TMUX1308、导通电容为11pF、漏极关断电容为7pF。 增加电容将降低器件可以支持的带宽。 尽管如此、这通常是一个500MHz 器件、因此添加7pF 应该可以非常轻松地满足500Hz 需求。
另一个要考虑的因素是泄漏。 不仅会出现导通漏电流、而且会出现短接在一起的关断通道的漏极关断漏电流。 此器件的泄漏相当低、因此对于2个器件、我不会太担心、但随着并联器件的数量越来越多、需要密切关注。 更多的泄漏会降低测量的精度。
此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
TMUX1308输出电平配置
在将 TMUX1308连接到 TPS65224-Q1时、
https://www.ti.com/product/TPS65224-Q1
PMIC 的 ADC_IN 范围如下所示
从分配为 ADC_IN 的 GPIO 引脚到接地。 如果 GPIO4 用作 ADC_IN、则 VADC_IN≤VIO。 如果 GPIO5用作 ADC_IN、则 VADC_IN≤1.8V
此致、
Sreenivasa