Thread 中讨论的其他器件:TCA9538
工具与软件:
尊敬的 TI Guru:
我从该论坛上获得了适用于 AM64X EVM 的 OTP 运行时密钥修订更新示例。 最初、我用 SK 的 IO 扩展器 TCA9538 (也来自此论坛)替换了 VPP 设置功能、并在 MCU 10中编译。 构建后、当我通过 UART 引导 Xmodem 上传或 OSPI 闪存启动来运行映像时、读取部分(sysfw 版本、密钥数量、当前密钥版本)始终是成功的、但是在这之后再也没有输出、并且密钥版本显然不会被更新。 这真的让我感到困惑,因为即使它失败了,它仍然应该打印出一些东西。 除非发生某种异常、否则会锁定 UART 通道以提供输出。
由于 MCU SDK 10和 sysFw 10不成功、因此我使用这个示例并在 MCU SDK 9.02下进行编译。 这一次它确实成功运行并将密钥版本更新为2、但也指示 sysFW 为9。 我的问题是、修改此示例代码或它引用的 source/drivers/sciclient/sciclient.c、以便支持 MCU SDK 10/SysFW 10。
谢谢!
Paul