This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:如何修改 MCU SDK 9的 OTP 运行时密钥版本更新示例、以便与 MCU 10和 SysFW 10.0.8配合使用

Guru**** 1803790 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407385/sk-am64b-how-to-modify-the-otp-runtime-key-revision-update-example-for-mcu-sdk-9-to-be-working-with-mcu-10-and-sysfw-10-0-8

器件型号:SK-AM64B
Thread 中讨论的其他器件:TCA9538

工具与软件:

尊敬的 TI Guru:

   我从该论坛上获得了适用于 AM64X EVM 的 OTP 运行时密钥修订更新示例。 最初、我用 SK 的 IO 扩展器 TCA9538 (也来自此论坛)替换了 VPP 设置功能、并在 MCU 10中编译。 构建后、当我通过 UART 引导 Xmodem 上传或 OSPI 闪存启动来运行映像时、读取部分(sysfw 版本、密钥数量、当前密钥版本)始终是成功的、但是在这之后再也没有输出、并且密钥版本显然不会被更新。  这真的让我感到困惑,因为即使它失败了,它仍然应该打印出一些东西。 除非发生某种异常、否则会锁定 UART 通道以提供输出。

  由于 MCU SDK 10和 sysFw 10不成功、因此我使用这个示例并在 MCU SDK 9.02下进行编译。 这一次它确实成功运行并将密钥版本更新为2、但也指示 sysFW 为9。  我的问题是、修改此示例代码或它引用的 source/drivers/sciclient/sciclient.c、以便支持 MCU SDK 10/SysFW 10。

谢谢!

Paul

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从下一个版本 v10.1开始、KEYREV 示例将正式成为 SDK 的一部分。 现在、您可以继续该示例的工作设置。 请告诉我、这听起来是否不错。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

       V10.1将在多长时间内发布?  

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、SDK v10.0是在一周前发布的、因此、如果是下一个版本、需要等待大约3个月的时间。   目前计划在12月的最后一周举行。