工具与软件:
尊敬的支持团队:
您是否可以为正在考虑的客户推荐任何 CPU 或解决方案
网络恢复法(CRA)或 ETSI EN 303 645要求他们的项目?
哪些器件(如果有)满足 ETSI EN 303 645的硬件要求?
由于 AM62Ax 系列准备了许多安全功能、
是否可以使用这些功能来满足网络恢复法(CRA)或 ETSI EN 303 645?
此致、
Kanae
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持团队:
您是否可以为正在考虑的客户推荐任何 CPU 或解决方案
网络恢复法(CRA)或 ETSI EN 303 645要求他们的项目?
哪些器件(如果有)满足 ETSI EN 303 645的硬件要求?
由于 AM62Ax 系列准备了许多安全功能、
是否可以使用这些功能来满足网络恢复法(CRA)或 ETSI EN 303 645?
此致、
Kanae
您好 Kanae、
谈到安全/标准的特定标准时、继续操作的方法之一是比较该标准的要求 与特定处理器的功能集支持的功能。
我列出了一些资源、可以帮助您了解有关 TI 器件支持功能的信息。
请通过这些 信息了解 TI 系统级安全方法和机制是否到位、以便部署和报告相关信息。
如果在安全背景下还有其他有关 AM62A 器件的问题、请告知我们。
谢谢!
Vaibhav