This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:CPU 支持 CRA 或 ETSI EN 303 645

Guru**** 1769905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403576/am62a3-cpu-supported-cra-or-etsi-en-303-645

器件型号:AM62A3

工具与软件:

尊敬的支持团队:

您是否可以为正在考虑的客户推荐任何 CPU 或解决方案
网络恢复法(CRA)或 ETSI EN 303 645要求他们的项目?

哪些器件(如果有)满足 ETSI EN 303 645的硬件要求?
由于 AM62Ax 系列准备了许多安全功能、
是否可以使用这些功能来满足网络恢复法(CRA)或 ETSI EN 303 645?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    有人可以回复上述帖子吗?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    谈到安全/标准的特定标准时、继续操作的方法之一是比较该标准的要求 与特定处理器的功能集支持的功能。

    我列出了一些资源、可以帮助您了解有关 TI 器件支持功能的信息。

    • TI.com 安全资源 :Ti.com/security  

    请通过这些   信息了解 TI 系统级安全方法和机制是否到位、以便部署和报告相关信息。

    如果在安全背景下还有其他有关 AM62A 器件的问题、请告知我们。  

    谢谢!

    Vaibhav

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vaibhav:

    感谢您的答复。

    我感谢您对通常提供的安全功能的总结。
    我将继续在该主题中发布不明确的要点。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae、

    我们现在将结束该主题。 有关相关问题、请打开新的 e2e 请求单并在其中参考此请求单。

    请将此回复标记为"已相应确认"

    谢谢!

    Vaibhav