This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:无法与 Arducam V3 link 双通道适配器板配合使用

Guru**** 2546730 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410220/sk-am62a-lp-not-working-with-arducam-v3-link-d-ch-adapter-board

器件型号:SK-AM62A-LP
Thread 中讨论的其他器件:SK-AM62-LP

工具与软件:

我将  SK-AM62-LP 与 Arducam V3 link 双通道适配器板一起尝试同时流式传输4个摄像头。 我制作了一个定制适配器板、该板可以校正引脚排列、以将带状电缆从 V3 Link 适配器板连接到 SK-AM62-LP、使其正常工作。  我已经按照 下面链接的快速入门指南进行了操作、包括刷写 USB、但我从未看到任何 HDMI 输出。 当我连接到我的计算机时、我可以看到4个 COM 端口(COM 8、9、10和11)、但当我使用 Putty 以正确的波特率打开它们时、我永远无法获得任何输出。 最低数量的 COM 端口应该连接,但我也尝试了所有的,以及保持连接的 COM 端口并重新淋浴. 我也尝试多次以正确的顺序洗澡。 我没有进行任何以太网连接。  边缘 AI SDK.WIC.XZ 映像和 SK-AM62-LP 是否存在问题?

快速入门指南:

https://www.arducam.com/wp-content/uploads/2023/10/Arducam_V3Link-Quick_Start_Guide.pdf

设置图片:

COM 8尝试打开 putty 后保持如下: