Thread 中讨论的其他器件:SK-AM62-LP
工具与软件:
我将 SK-AM62-LP 与 Arducam V3 link 双通道适配器板一起尝试同时流式传输4个摄像头。 我制作了一个定制适配器板、该板可以校正引脚排列、以将带状电缆从 V3 Link 适配器板连接到 SK-AM62-LP、使其正常工作。 我已经按照 下面链接的快速入门指南进行了操作、包括刷写 USB、但我从未看到任何 HDMI 输出。 当我连接到我的计算机时、我可以看到4个 COM 端口(COM 8、9、10和11)、但当我使用 Putty 以正确的波特率打开它们时、我永远无法获得任何输出。 最低数量的 COM 端口应该连接,但我也尝试了所有的,以及保持连接的 COM 端口并重新淋浴. 我也尝试多次以正确的顺序洗澡。 我没有进行任何以太网连接。 边缘 AI SDK.WIC.XZ 映像和 SK-AM62-LP 是否存在问题?
快速入门指南:
https://www.arducam.com/wp-content/uploads/2023/10/Arducam_V3Link-Quick_Start_Guide.pdf
设置图片:
COM 8尝试打开 putty 后保持如下: