This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:J722SXH01EVM 的 vision_apps 是否支持 csitx/dsitx、以及如何启用它?

Guru**** 2548580 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410725/j722sxh01evm-does-vision_apps-of-j722sxh01evm-support-csitx-dsitx-and-how-to-enable-it

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

尊敬的专家:

我将 J722SXH01EVM 用于在 vision_apps 中测试 csitx/dsitx。

1.我发现  gDssDisplayInterface  在 generate/ti_drivers_config.c 中定义为 DSS_HDMI_interface

在 psdkra/vision_apps/platform/j722s/rtos/mcu2_0/generated/ti_drivers_config.h 中、有两个 DSS 定义、 没有有关 DSS_DSI 的相关定义。

uint32_t gDssDisplayInterface = DSS_HDMI_INTERFACE;
#define DSS_HDMI_INTERFACE (0U)
#define DSS_OLDI_INTERFACE (1U)
#define DSS_MAX_INTERFACES (2U)

2.在 psdkra/vision_apps/platform/j722s/rtos/common/app_cfg_mcu2_0.h 中

这里没有提到支持 DSS_DSI。

定义 ENABLE_DSS_SINGLE 后、只应定义 ENABLE_DSS_HDMI 或 ENABLE_DSS_EDP 之一
在定义 ENABLE_DSS_DUAL 时、不使用 ENABLE_DSS_HDMI 和 ENABLE_DSS_EDP、则无条件地启用 EDP 和 HDMI

    /* IMPORANT NOTE:
     * - Only one of ENABLE_DSS_SINGLE or ENABLE_DSS_DUAL should be defined
     * - When ENABLE_DSS_SINGLE is defined, only one of ENABLE_DSS_HDMI or ENABLE_DSS_EDP should be defined
     * - When ENABLE_DSS_DUAL is defined, ENABLE_DSS_HDMI and ENABLE_DSS_EDP are not used, both EDP and HDMI are enabled unconditionally
     */
    #define ENABLE_DSS_SINGLE
    #undef  ENABLE_DSS_DUAL



版本:

SDK RTOS: ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_00_00_05.tar.gz

SDK Linux: ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08-Linux-x86-Install.bin

那么、 j722s 的 vision_apps 是否 支持 DSS-DSI、以及如何启用并测试它。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前 SDK 尚不支持 DSI。

    此致、

    Brijesh